This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432BOOST:在 BSD 或 Bike 雷达 prebuild_binaries appimage 上失败

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1416740/awrl1432boost-failed-on-bsd-or-bike-radar-prebuilt_binaries-appimage

器件型号:AWRL1432BOOST

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我们已为接收到的5个样片构建了一个 PCB、新的构建板可以运行 SDK 05.05.00.02 motion_and_presence_detection 示例 prebuild_binaries appimage、但其在 BSD 或 Bike 雷达 prebuild_binaries appimage 上失败。 这意味着 BSD appimage 在 TI AWRL1432BOOST EVM 上工作无法对接收到的5个样本工作。 我们在 EVM 上找到的芯片组名为 XAL1432、5个样片是 XIL1432。 您能否帮助说明它们之间的区别、以及我们需要哪些软件或 FW 补丁来获取5个样片是否适用于 BSD 代码?

非常感谢!

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    如果您使用的器件以 X 开头、则它不是 ES2.0 (可立即投入生产)器件、而运行任何基于5.5.0.2 SDK 的软件所需的器件。  您能否确认您使用的是 ES2.0器件、因为运行自行车雷达或 BSD 软件需要这些器件。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    我们已尝试在 SDK 5.4.0.1的基础上重建 BSD 软件、并使用 mmwave_rfs_rprc.bin 链接 BSS、新构建的应用映像可以在  AWRL1432BOOST EVM (采用 XAL1432)上使用、但在 XIL432器件上不工作。 我们还发现 5.4.0.1 SDK 上 mmwave_rfs_rprc.bin 的文件大小 (48KB)比5.0.2 SDK 上的相关文件(mmwave_rfs_patch_rprc.bin、2KB)大得多。 如果有 可用于 XIL432的另一个 MMWAVE_RFS_rprc 补丁、请提供建议。

    谢谢!

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    使用旧版本的二进制文件可能比使用 SDK 固件重新编译更容易;您可以尝试下载旧版本的工具箱来获取 ES1二进制文件、并查看其是否在您的器件上运行?  同样、我会建议您将可立即投入生产的最新器件与当前的二进制文件一起使用、但工具箱中的旧二进制文件将是您需要在此 XIL1432器件上运行的文件。

    此致、

    Santosh