This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:人员跟踪演示源代码的生命体征

Guru**** 2013480 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1415742/iwr6843aopevm-vital-signs-with-people-tracking-demo-source-code

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843

工具与软件:

您好!

与 TI 签署 NDA 后、我从您那里获得了生命体征与人员跟踪演示的源代码。 最近、在研究此源代码时、我注意到在心肺计算逻辑中使用的数据存在问题。 我已通过记录采集了心肺计算所需的实时数据、并在仿真分析后确认记录的数据正确无误。 然而、在将采集的数据与演示内部使用的心肺数据进行比较时、理论上这两组数据应该匹配、但实际上、内部数据存在问题。 因此、演示的最终检测结果显示出明显错误。

下面、我对来自单个通道和一个距离库的两组数据进行了比较。 第一张图表代表正确的数据、而第二张图表显示演示中使用的数据。 很明显、虽然总的趋势是相似的、但第二个图中的数据包含许多零值和一些其他错误段、并且只有部分数据是准确的。 当前的逻辑并不能揭示问题的根源、如果您能提供技术支持来帮助我了解问题、我将不胜感激。

我期待您的回复。 非常感谢!

附加说明:对于捕获的数据,第一个图形的数据被记录在函数中 MmwDemo_vitalsignPickupPoint,数据存储逻辑驻留,并保存了一个附加的输出副本。 第二幅图的数据是从心肺功能中捕获的 MmwDemo_vitalsignProcessing,其中输入数据的输出副本是单独保存的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 请允许我们在几天内回复

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、IWR6843中生命体征链的输入数据存在一些完整性问题。 一些样本不正确、会导致 HR/BR 精度降低

    我们打算在未来的工具箱版本中纠正此问题。  

    除少数需要纠正的不一致之处外、大部分链是正确的

    此致