This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:IWR1443

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1416993/iwr1443-iwr1443

器件型号:IWR1443

工具与软件:

尊敬的联系人:

                                        我们使用 IwR1443模块。 我想知道有关该模块发送的数据包的详细信息。 有关模块的配置、我们将发送以下 command.sensorStop

flushCfg

dfeDataOutputMode 1

channelCfg 8 1 0

adcCfg 2 1.

adcbufCfg 0 1 0 1

profileCfg 0 77 7 130.05 0 27.96 1 512 4195 0 0 36

chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1

frameCfg 0 0 1 0 1000 1 0

calibDcRangeSig 0 -5 5 32.

guiMonitor  1 0 0 0 1   

RangeLimitCfg 1 0.3 8.0

sensorStart

得到以下数据。

214365874012040013120100100023731131241000300010001600010200287237157134914020020020020000400000000000000114422

631163138313021521201144025112252124310232543232494242313342493143413042374204154415144144424441294134311

842373183149315531453123331722302224228215512391158113211216114711191120124112712217712321240113612244312

451311231271311161125124802420139001252024802360153024502280233024801380104011602280145013115101510132014901

2901410159017010801344024801801410114010209017013098015010110001020270228023020190152025002530126018024

0025409601605019024301902801000255030280002902480248024801024110240013023501410105015801560260126013701560190

23601450233015102500246015990157011502310235023902550240015001390402270154022501360400000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000060002400

02525001481140031247210000022800020000128002281340814420081511471091242324002096081612710300000000000000

000000000000000000000000000000000

此致、

Abhijeet Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 请允许我们在几天内回复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    IWR1443以 TLV 格式发送 UART 数据。 您可以参考以下文档来了解 TLV 格式。

    radar_toolbox_2_20_00_05/docs/software_guides/Understanding_UART_UART.html Data_Output_Format

    您可以在以下位置访问雷达工具箱

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AEIJm0rwIeU.2P1OBWwlaA__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST

    在 IWR1443开箱即用演示中、您可以在 main.c 中的函数 MmwDemo_transmitProcessesedOutput ()中的以下位置找到发送的 UART 数据

    mmwave_sdk_02_01_00_04\packages\ti\demo\xwr14xx\mmw

    此致