This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
问题报告:在 mmWave Studio 中未检测到 RS232连接
产品:DCA1000EVM + AWR1843BOOST
软件版本:[mmwave_studio_02_01_01_00_win32]
操作系统:[64位操作系统、基于 x64的处理器]
问题说明:
完成所有安装步骤并按照 DCA1000EVM 和 AWR1843BOOST 的设置过程完成后、我在 mmWave Studio 中看不到 RS232连接。 该器件未出现在连接选项中、这使我无法继续进行我的应用。
采取的步骤:
1. 安装 mmWave Studio: 按照官方文档中的安装说明进行操作。
2. 联网硬件: 已确保 DCA1000EVM 和 AWR1843BOOST 通过 RS232正确连接。
3. 已检查电源: 已验证两个设备均已开机并正常工作。
4. 驱动程序安装: 为 RS232接口安装必要的驱动程序。
5. 设备管理器检查: 已确认在设备管理器(Windows)中可以识别 RS232端口。
6. COM 端口设置: 已确保在 mmWave Studio 中选择了正确的 COM 端口设置。
预期行为:
RS232连接应该在 mmWave Studio 中可见、从而允许我选择用于通信的器件。
实际行为:
RS232连接不会显示在 mmWave Studio 的连接选项中。
其他信息:
-所附设备管理器屏幕截图显示 RS232端口。
请求协助:
如果提供有关解决此问题的任何指导、我将不胜感激。 如果还有其他步骤我可能遗漏或需要配置的特定设置、请告知我。
如果可能的话,我们可以有虚拟会话进行调试,或者为我们提供一些解决这个问题的方法
感谢您的帮助!
GM:构造函数
GM:2024年9月22日、星期日下午16:19:21
Rstd。 发送("/Settings")
[16:19:22]
[16:19:22]###正在运行启动脚本:"c:\ti\mmwave_studio_02_01_01_00\mmWaveStudio\Scripts\Startup.lua"###
[16:19:22] RSTD。 SetAndTransmit (/Settings/Scripter/Display DateTime、"1")
[16:19:22] RSTD。 SetAndTransmit ("/Settings/Scripter/DateTime 格式"、"HH:mm:ss")
[16:19:22] Scripter 被忽略:尝试再次或在构建之前取消 Build()。
[16:19:22] RSTD。 SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/dll"、"C:\\ti\\mmwave_studio_02_01_01_00\\mmWaveStudio\\clients\\\LabClient.dll")
[16:19:22] RSTD。 SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/Use"、"true")
[16:19:22] RSTD。 SetVar ("/Settings/Clients/Client 1/Use"、"false")
[16:19:22] RSTD。 SetVar ("/Settings/Clients/Client 2/Use"、"false")
[16:19:22] RSTD。 SetVar ("/Settings/Clients/Client 3/Use"、"false")
[16:19:22] RSTD。 SetVar ("/Settings/Clients/Client 4/use"、"false")
[16:19:22] RSTD。 SetVar ("/Settings/AL Client/AL dll"、"C:\\ti\\mmwave_studio_02_01_01_00\\mmWaveStudio\\Runtime\\SAL.dll")
[16:19:22] RSTD。 SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/GuiDLL"、"")
[16:19:22] RSTD。 SetVar ("true"/Settings/AutoUpdate/Enabled、"true")
[16:19:22] RSTD。 SetVar ("/Settings/AutoUpdate/Interval "、"1")
[16:19:22] RSTD。 SetVar ("true"/Settings/Monitors/UpdateDisplay、"true")
[16:19:22] RSTD。 SetVar ("true"/Settings/Monitors/OneClickStart、"true")
[16:19:22] RSTD。 SetVar ("/Settings/Automation/Automation 模式"、"false")
[16:19:22] RSTD。 传输("/")
[16:19:22] RSTD。 SaveSettings():保存到"C:\Users\ITAdmin\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"的设置
[16:19:22] RSTD。 build ()
[16:19:22] RSTD。 SaveSettings():保存到"C:\Users\ITAdmin\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"的设置
[16:19:22] RSTD。 传输("/")
[16:19:22] RSTD。 al_build()
[16:19:22] RSTD。 Al_LoadXml()
[16:19:22] RSTD。 传输("/")
[16:19:22] RSTD。 Al_Init()
[16:19:22] RSTD。 Clients_Build ()
[16:19:22] gm:init
[16:19:22] GM:已加载"C:\ti\mmwave_studio:02_01_01_00\mmWaveStudio\Clients\\LabClient.dll"
[16:19:22] GM:1个来宾(s) init
[16:19:22] GM:1个模块初始化
[16:19:22] gm:2 tab (s) init
[16:19:22] RSTD。 Client_Load Toszml()
[16:19:23][RadarAPI]:ar1.selectRadarMode(0)
[16:19:23][RadarAPI]:状态:通过
[16:19:23]已安装 Matlab Runtime Engine
[16:19:23][RadarAPI]:启动 Matlab 引擎。
[16:20:11][RadarAPI]:MATLAB 引擎已启动!
[16:20:13][RadarAPI]:ar1.selectCascadeMode(0)
[16:20:13][RadarAPI]:状态:通过
[16:20:13][RadarAPI]:ar1.LoadSettings ('C:\Users\ITAdmin\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[16:20:13]测试= false
[16:20:13] RstdNet:端口2777:侦听。
[16:20:13]
[16:20:13]***脚本成功完成。***
[16:20:21][RadarAPI]:打开 GPIO 控制端口()
[16:20:21][RadarAPI]:状态:通过
[16:20:22][RadarAPI]:打开电路板控制端口()
[16:20:22][RadarAPI]:状态:通过
[16:20:23][RadarAPI]:ar1.FullReset ()
[16:20:23][RadarAPI]:状态:通过
[16:20:24][RadarAPI]:关闭电路板控制端口()
[16:20:24][RadarAPI]:状态:通过
[16:20:24][RadarAPI]:关闭 GPIO 控制端口()
[16:20:24][RadarAPI]:状态:通过
[16:20:24][RadarAPI]:ar1.SOPControl (2)
[16:20:24][RadarAPI]:状态:通过
[16:20:47][RadarAPI]:ar1.GetCaptureCardDllVersion ()
[16:20:47][RadarAPI]:向 DCA1000发送 dll_version 命令
[16:20:47][RadarAPI]:
[16:20:47] DLL 版本: 1.0
[16:20:47][RadarAPI]:ar1.SelectCaptCaptureDevice ("DCA1000")
[16:20:47][RadarAPI]:状态:通过
[16:22:28][RadarAPI]:打开 GPIO 控制端口()
[16:22:28][RadarAPI]:状态:通过
[16:22:29][RadarAPI]:打开电路板控制端口()
[16:22:29][RadarAPI]:状态:通过
[16:22:30][RadarAPI]:ar1.FullReset ()
[16:22:30][RadarAPI]:状态:通过
[16:22:30][RadarAPI]:关闭电路板控制端口()
[16:22:30][RadarAPI]:状态:通过
[16:22:30][RadarAPI]:关闭 GPIO 控制端口()
[16:22:30][RadarAPI]:状态:通过
[16:22:30][RadarAPI]:ar1.SOPControl (2)
[16:22:31][RadarAPI]:状态:通过
[16:22:40][RadarAPI]:ar1.Connect (34,115115200,1000)
[16:22:43][RadarAPI]:错误:连接失败:Calling_Connect Returned、353.
[16:22:43][RadarAPI]:ar1.4074ted() Calling_Is
[16:22:43][RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\ITAdmin\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')