This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:I2C 写入问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1437713/awr1843boost-i2c-write-issues

器件型号:AWR1843BOOST

工具与软件:

您好!

我将 AWR1843BOOST 用于我的项目、并刷写 Resource Explorer 上提供的 out_of_box_demo。 在它们之间建立通信 AWR1843BOOST ICM - 20948 本地多帧时钟。  根据这种理解 创建的函数命名 WriteI2C ReadI2C .  

首先检查 I2C 是否正常工作、因此需要读取一个寄存器 WHO_I_AM、即 ICM -20948。 根据数据表、ICM -20948寄存器分为4组、WHO_I_AM 寄存器位于4组中。 因此、必须先写入组0寄存器地址、然后读取 who_i_am ICM - 20948 . 根据此理解 、创建了名为 ReadI2C 和 WriteI2C 的函数。  

1.  

专用写入地址

Slaveadd = ICM - 20948地址、根据数据表为0x68

slaveregadd = USER_BANK_0、其地址为0x00

值= NULL

LEN = 1

int32_t WriteI2C (uint16_t Slaveadd、uint16_t slaveregadd、uint8_t 值、uint8_t len)

2c_handle i2cHandle;
I2C_Params i2cParams;
Bool RetVal = false;
int32_t errCode = 0;
uint32_t i = 0、numTestBytes;
uint32_t 参数;


I2C_INIT();

i2cParams.transferMode = I2C_WRITE_MODE;
i2cParams.bitrate = I2C_100kHz;

/*打开 I2C 驱动程序*/
i2cHandle = I2C_open (0、&i2cParams);

如果(i2cHandle == NULL)

System_printf ("错误:I2C 驱动程序打开失败\n");
返回-1;
}

ARG = 0;
errCode = I2C_CONTROL (i2cHandle、I2C_CMD_ADDR_MODE、(void*)&arg);
如果(errCode < 0)

System_printf ("错误:I2C 控制集环回失败[错误代码%d]\n"、errCode);
返回-1;
}
/*测试写入后只读*/
memset (&txData1、0、sizeof (txData1));
// txData1[0]= 0xA;
txData1[0]= slaveregadd;
txData1[1]=值;
numTestBytes = len;
i2cTransaction .slaveAddress = Slaveadd;
i2cTransaction .writeBuf = txData1;
i2cTransaction .writeCount = numTestBytes;
i2cTransaction .readBuf = NULL;
i2cTransaction .ReadCount = 0;

retval = I2C_transfer (i2cHandle、&i2cTransaction);
if (retval == false)

System_printf ("Error:I2C Read from Slave Failed\n");
返回-1;
}
/*关闭 I2C 驱动程序*/
I2C_Close (i2cHandle);
返回0;
}

2.

读取功能  

Slaveadd = ICM - 20948地址、根据数据表为0x68

slaveregadd = who_am_i_REG 的地址为0x00

值= NULL

LEN = 1

int32_t ReadI2C (uint16_t Slaveadd、uint16_t slaveregadd、uint8_t value、uint8_t len)

I2C_Handle i2cHandle;
I2C_Params i2cParams;
Bool RetVal = false;
int32_t errCode = 0;
uint32_t i = 0、numTestBytes;
uint32_t 参数;


I2C_INIT();

i2cParams.transferMode = I2C_READ_MODE;
i2cParams.bitrate = I2C_100kHz;

/*打开 I2C 驱动程序*/
i2cHandle = I2C_open (0、&i2cParams);

如果(i2cHandle == NULL)

System_printf ("错误:I2C 驱动程序打开失败\n");
}

/*在环回模式下配置 I2C 器件*/
ARG = 0;
errCode = I2C_CONTROL (i2cHandle、I2C_CMD_ADDR_MODE、(void*)&arg);
如果(errCode < 0)

System_printf ("错误:I2C 控制集环回失败[错误代码%d]\n"、errCode);
返回-1;
}
/*测试写入后只读*/
// memset (&rxData1、0、sizeof (rxData1));
// txData1[0]= 0xA;
// txData1[0]= USER_BANK_SEL;
txData1[0]= slaveregadd;
txData1[1]=值;
numTestBytes = len;
i2cTransaction .slaveAddress = Slaveadd;
i2cTransaction .writeBuf = txData1;
i2cTransaction .writeCount = 1;
i2cTransaction .readBuf = rxData1;
i2cTransaction .ReadCount = numTestBytes;

/* Re -尝试写入从器件、直到 I2C_transfer 返回 true */
retval = I2C_transfer (i2cHandle、&i2cTransaction);
RET =返回值;
if (retval == false)

System_printf ("Error:I2C Read from Slave Failed\n");
返回-1;
}
/*关闭 I2C 驱动程序*/
I2C_Close (i2cHandle);
返回0;
}

但是、虽然写入 I2C_transfer 函数的输出是作为-1接收的、因此请告诉我这方面的理解是正确的。如果没有、请告诉我如何针对相同操作完成正确的步骤。

此致、

MIIT Prajapati.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在驱动程序示例中提供了 I2C 单元测试。

    很遗憾、我们没有用于演示的示例。

    C:\ti\mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS \packages\ti\drivers\i2c

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    cesar、您好!

    感谢您的答复。

    您能否提供相同的调试支持会话、因为当我将 ICM -20948连接到 AWR1843boost 时、写入和读取功能不起作用。

    平地机、

    MIIT Prajapati.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很遗憾、我们的团队无法支持这一点。

    让我们在论坛社区中打开此问题。 其他团队成员可能已经能够在自己的系统中使用 I2C

    谢谢你

    Cesar