This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:BPM 作为移相器、用于减轻干扰

Guru**** 1934100 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1414257/iwrl6432boost-bpm-as-phase-shifter-for-interference-mitigation

器件型号:IWRL6432BOOST
主题中讨论的其他器件:IWRL6432

工具与软件:

尊敬的各位同事:

1.为防止 IWRL6432受到雷达干扰、我需要使用 移相器。 但我发现只有 BPM 模式。

是这样吗?

2.是否可以使用 BPM 来减轻干扰? 在这种情况下、我可以控制线性调频脉冲序列的相位二进制代码吗? 如果是、请告诉我如何操作。

此致、

Grigor Mardiyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 请允许我们在几天内回复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、6432仅支持 TDM 和 BPM 模式。 您将无法在6432中使用移相器

    2. BPM 用于使两个发送器同时发射、与 TDM 模式相比会产生额外的功率。 BPM 仅用于在 TDM 功率不足时提高 SNR 和灵敏度。 您将无法减轻干扰  

    此致

x 出现错误。请重试或与管理员联系。