This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:毫米波工业工具箱版本4.7

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432BOOST, AWR1642BOOST, AWR1642, IWRL6432, IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1414103/awr1642boost-mmwave-industrial-toolbox-version-4-7

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件: AWR1642IWRL6432、IWRL6432BOOST IWR1443BOOST

工具与软件:

我最近出于开发目的购买了 AWR1642BOOST EVM。 我知道最新版本的毫米波工业工具箱不支持 Vital Signs Lab 中所述 版本较旧的版本类似 4.7. 应执行的操作。 请提供对的访问权限或链接 mmWave Industrial Toolbox 版本4.7 、其中包括 Vital Signs Lab 中所述 用途是什么?

感谢您的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关访问旧版本工具箱的信息、请参阅 Radar_Toolbox 中的自述文件。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AGWnadNgwYPFxxggNl-Scg__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST&placeholder=true

    此致、

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jackson:

    我希望这封邮件能让您满意。

    我撰写此函数是为了申请工业工具箱2.5版的访问权限、其中包括用于 AWR1642的生命体征实验室。 我需要本版本熟悉 AWR1642上与本应用相关的编码、仅用作原型教育目的。

    从以下主题中、我了解此版本可能不再公开发布:
    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1037232/faq-awr1642boost-industrial-toolbox-v2-1-2

    如果您能向我提供此版本、即支持 AWR1642Boost EVM 生命体征实验室的最新版本的 Industrial Toolbox、我将不胜感激。

    非常感谢您的帮助。

    此致、
    Jules

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jules:

    ITB 版本2.5不可用。 但版本4.7可通过以下链接找到。 可以使用软件包管理器显示默认情况下未启用的旧工具框。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=VLyFKFf__4.7.0&node=A__AA6kr5CP4GaI3T.AIDUYmw__com.ti.mmwave_industrial_toolbox__VLyFKFf__4.7.0&placeholder=true

    但是、如果您要开发生命体征、我建议您升级到更新的器件系列。 最新支持是在 IWRL6432器件上提供。  

    此致、

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jackson:

    我希望你做得好。

    感谢您提供工业工具箱4.7版的链接。 我已成功下载、但我注意到此版本中的 Vital Signs Lab 似乎仅适用于14xx 和68xx 器件。 在使用 AWR1642BOOST EVM 时、我需要支持 AWR1642上生命体征开发的版本。 (根据我的理解、 工业工具箱2.5版包括 AWR1642生命体征实验室 )

    您能就如何访问 AWR1642BOOST 的相关实验提供指导吗? (或者、如果不再支持该模式、是否有建议的方法通过 AWR1642开发此功能?

    再次感谢您的帮助。

    此致、
    Jules Garsault

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jules、您好!

    不再提供对1642上的生命体征的支持。 如您所说、1443的代码已经包含在内、代码应该非常相似。 您将需要从1443获取该算法并将其移植到1642开箱即用演示的顶部。 但是、我认为您最好购买具有现成软件的较新 EVM。 除非您选择1642有具体的原因、否则我知道的大多数生命体征应用出于法规原因需要60GHz。 推荐使用 IWRL6432BOOST EVM。

    此致、

    Jackson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jackson:

    非常感谢您的持续支持和分享关于使用 AWR1642BOOST EVM 的见解。 我完全理解 AWR1642不再提供对生命体征的官方支持、并建议使用 IWRL6432等更新的器件。

    但是、对于我当前的项目、我专门使用 AWR1642BOOST、因此获取 Industrial Toolbox 版本2.5 (最初包含用于该 EVM 的 Vital Signs Lab)的访问权限将非常有用。 尽管我可以尝试移植1443代码、但具有原始的1642实验练习可以节省大量时间和精力。

    即使旧版本不再公开发布、您是否有可能访问该旧版本? 非常感谢您的参与、因为它可以帮助我更好地了解 AWR1642并将其用于我的教育版原型设计。

    再次感谢您的帮助、我期待您的答复。

    此致、
    Jules Garsault

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jules:

    您为何专门选择 AWR1642BOOST EVM?

    无法提供较旧的工具箱。

    此致、

    Jackson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jackson:

    我选择了 AWR1642BOOST 这主要得益于其更高的天线增益(>9dBi)及其在77GHz 频带中的性能、可提供更好的角分辨率和更远距离的感应能力。 这些功能对于我的项目至关重要、涉及精确跟踪和检测生命体征。 此外、AWR1617在工业应用中的卓越性能与我的开发要求完全一致。

    感谢您的理解。

    此致、
    Jules Garsault

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。 很遗憾、工具箱包不可用。 但 IWR1443BOOST 的天线具有基本相同的增益(也是77GHz 频带)、并且比额外的 TX 天线具有更高的角分辨率。  

    但是、该软件的所有功能都是旧版软件、并且按原样提供、所提供的支持极少。  

    此致、

    Jackson