主题中讨论的其他器件: AWR1642、 IWRL6432、IWRL6432BOOST 和 IWR1443BOOST
工具与软件:
我最近出于开发目的购买了 AWR1642BOOST EVM。 我知道最新版本的毫米波工业工具箱不支持 Vital Signs Lab 中所述 版本较旧的版本类似 4.7. 应执行的操作。 请提供对的访问权限或链接 mmWave Industrial Toolbox 版本4.7 、其中包括 Vital Signs Lab 中所述 用途是什么?
感谢您的帮助。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我最近出于开发目的购买了 AWR1642BOOST EVM。 我知道最新版本的毫米波工业工具箱不支持 Vital Signs Lab 中所述 版本较旧的版本类似 4.7. 应执行的操作。 请提供对的访问权限或链接 mmWave Industrial Toolbox 版本4.7 、其中包括 Vital Signs Lab 中所述 用途是什么?
感谢您的帮助。
此致、
您好!
有关访问旧版本工具箱的信息、请参阅 Radar_Toolbox 中的自述文件。
此致、
Jackson
尊敬的 Jackson:
我希望这封邮件能让您满意。
我撰写此函数是为了申请工业工具箱2.5版的访问权限、其中包括用于 AWR1642的生命体征实验室。 我需要本版本熟悉 AWR1642上与本应用相关的编码、仅用作原型教育目的。
从以下主题中、我了解此版本可能不再公开发布:
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1037232/faq-awr1642boost-industrial-toolbox-v2-1-2
如果您能向我提供此版本、即支持 AWR1642Boost EVM 生命体征实验室的最新版本的 Industrial Toolbox、我将不胜感激。
非常感谢您的帮助。
此致、
Jules
尊敬的 Jules:
ITB 版本2.5不可用。 但版本4.7可通过以下链接找到。 可以使用软件包管理器显示默认情况下未启用的旧工具框。

但是、如果您要开发生命体征、我建议您升级到更新的器件系列。 最新支持是在 IWRL6432器件上提供。
此致、
Jackson
尊敬的 Jackson:
我希望你做得好。
感谢您提供工业工具箱4.7版的链接。 我已成功下载、但我注意到此版本中的 Vital Signs Lab 似乎仅适用于14xx 和68xx 器件。 在使用 AWR1642BOOST EVM 时、我需要支持 AWR1642上生命体征开发的版本。 (根据我的理解、 工业工具箱2.5版包括 AWR1642生命体征实验室 )
您能就如何访问 AWR1642BOOST 的相关实验提供指导吗? (或者、如果不再支持该模式、是否有建议的方法通过 AWR1642开发此功能?
再次感谢您的帮助。
此致、
Jules Garsault
Jules、您好!
不再提供对1642上的生命体征的支持。 如您所说、1443的代码已经包含在内、代码应该非常相似。 您将需要从1443获取该算法并将其移植到1642开箱即用演示的顶部。 但是、我认为您最好购买具有现成软件的较新 EVM。 除非您选择1642有具体的原因、否则我知道的大多数生命体征应用出于法规原因需要60GHz。 推荐使用 IWRL6432BOOST EVM。
此致、
Jackson
尊敬的 Jackson:
非常感谢您的持续支持和分享关于使用 AWR1642BOOST EVM 的见解。 我完全理解 AWR1642不再提供对生命体征的官方支持、并建议使用 IWRL6432等更新的器件。
但是、对于我当前的项目、我专门使用 AWR1642BOOST、因此获取 Industrial Toolbox 版本2.5 (最初包含用于该 EVM 的 Vital Signs Lab)的访问权限将非常有用。 尽管我可以尝试移植1443代码、但具有原始的1642实验练习可以节省大量时间和精力。
即使旧版本不再公开发布、您是否有可能访问该旧版本? 非常感谢您的参与、因为它可以帮助我更好地了解 AWR1642并将其用于我的教育版原型设计。
再次感谢您的帮助、我期待您的答复。
此致、
Jules Garsault