请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843AOPEVM 工具与软件:
大家好、我是 TI 解决方案的初学者
我将 USB 连接到我的板上、那里有增强型端口、还有一个端口
我尝试使用 CCS 进行调试、但我的示例项目的 laungh Selected 配置显示错误-260 connect xds110失败
我正在尝试3d_people_track6843_mss 项目、图片下是我的目标配置设置窗口

所以我无法仅通过 EVM 板进行调试? 还是有什么问题?
谢谢你