This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:范围索引边缘的 Cfar 检查规则

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1413148/awrl6432-cfar-check-rule-at-the-edge-of-range-index

器件型号:AWRL6432

工具与软件:

请帮助告知我们以下有关应用噪声窗口的 cfarCfg 设置、以及 cfar 规则作为 CFAR-CASO 情况下1~11 Ω 或116~127 Ω 的距离指数?

chirpComnCfg 8 0 256 0 23 0
chirpTimingCfg 38 20 1 12 61.1

cfarCfg 2 8 4 3 0 8 0 0.95 0 1 1 1

对于 cfarCfg、将防护罩设置为4、将窗口设置为8、索引116~127 & 1~11不能有完全的窗口数据、因为它们的一侧窗口都在索引0~127之外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:  

    请查看 TRM 文档部分  10.2.2.3.

    https://www.ti.com/lit/pdf/swru599

    此致!

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生、谢谢。

    另外2个问题如果我们在 cfg 文件中应用以下设置、则需要您的进一步帮助

    cfarCfg 2 8 4 3 0 10 0 0.95 0 1 1 1 1

    1.左窗/右窗尺寸如何? 两侧是8吗?

    2.对于此非循环设置、如果索引1~11 & 116~127在 CFAR-CA、CFAR-CAGO、CFAR-CASO 的所有情况下都具有相同的窗口值、则另一侧的 CFAR-CAGO 不会使用数据?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ann:

    您可以在 SDL L 用户指南中找到所有参数定义(搜索 cfarCfg)

    文件:///C/C:/ti/MMWAVE_L_SDK_05_04_00_01/docs/api_guide_xwrL64xx/MOTION_AND_PRESENCE_DETECTION_DEMO.html #autotoc_md777

    1)是的,它是赢的尺寸是8在两个尺寸(总是相同的两侧)

    2)对于非循环设置、对于索引0-11、将忽略左侧的噪声、并使用右侧的噪声。

    对于索引116~127、将忽略右侧噪声、仅使用左侧噪声。

    此致!

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生、

    谢谢。 对于前面的第2项问题、它是否意味着 仅 使用一端数据时、CFAR-CA、CFAR-CAGO、CFAR-CASO 具有相同的噪声平均值、对吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ann:

    正确。  当只提供一侧噪声时、 CFAR-CA、CFAR-CAGO 和 CFAR-CASO 之间没有区别。

    此致!

    Zigang