This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDEP-01000:实施所需的硬件

Guru**** 2545120 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-01000, IWR6843AOPEVM, MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1413722/tidep-01000-hw-needed-for-implementation

器件型号:TIDEP-01000
主题中讨论的其他器件: IWR6843AOPEVMMMWAVEICBOOST

工具与软件:

您好!

我想使用实现 TIDEP-01000应用手册"使用的人员跟踪和计数参考设计"
毫米波雷达传感器-它可以在 IWR6843AOPEVM 电路板上独立实施、还是需要另一个 EVM?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以 使用  IWR6843AOPEVM 运行人员跟踪和计数参考设计。 但您将无法调试或进行任何开发。

    您将需要 MMWAVEICBOOST (https://www.ti.com/tool/MMWAVEICBOOST)在 IWR6843AOPEVM 上调试(JTAG 连接)以及对演示进行任何修改

    此致