This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:AWR1443BOOST 和 Raspberry Pi (Python)

Guru**** 2535940 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1411004/awr1443boost-awr1443boost-and-raspberry-pi-python

器件型号:AWR1443BOOST

工具与软件:

我想使用 Raspberry Pi 5从 AWR1443BOOST 读取数据。 我通过 USB 连接了 AWR 和 Pi、并在 Pi 上运行 Python 脚本、 我的问题是:如何读取 TI 提供的配置文件(profile.cfg)并通过串行端口将该数据发送到 AWR? 到目前为止、我可以成功读取该文件、但我的问题是将此数据发送到 AWR。 我的程序似乎表明它将所有字节传递给电路板、但电路板未做出反应。 我已经在 Windows 窗体应用程序中成功完成了此 wtih C#、但现在我正在尝试在 Raspberry Pi 上重新创建这个示例。

感谢您的任何帮助! 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在 AWR1443BOOST 上运行什么软件? 毫米波 SDK 中提供的标准演示不支持通过 SPI 接收配置。

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我已通过 USB 将 AWR 连接到 Pi、并且使用 pyserial 与之通信。 我最终能够将配置文件写入到板中。

    我不是在刷写 AWR 板、而是在使用板上加载的标准演示。 我的 Python 程序通过 USB 向电路板发送标准演示可以理解的命令。