This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOP:TI 雷达工具箱毫米波 CAN 可视化工具源代码

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1411397/awr6843aop-ti-radar-toolbox-mmwave-can-visualizer-source-code

器件型号:AWR6843AOP

工具与软件:

您好!

我们正在使用 AWR6843AOP、并尝试实现与 PC 的 CAN-FD 通信的可视化。 我们在 Radar Toolbox 中遇到了名为"mmwave CAN Visualizer"的 GUI。 我们想使用它、但我们没有所需的 PCAN 硬件。 我们使用一个不同的 CAN 至 USB 转换器。 我们很想知道您能否共享此 CAN Visualizer 的源代码、以便能够通过在可能的情况下更改源代码使 GUI 与转换器硬件(而不是 PCAN)配合使用。 如果有问题、我们会与 TI 签订 NDA。

提前感谢您。

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发布有关毫米波 CAN 可视化工具源代码的请求。 我会通过电子邮件与您联系、并提供更多信息。

    此致、

    Kristien