This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2544LOPEVM:1 x 模式下的 ethPktRdyCnt 与 AWR2544模式下的2 x 模式之间有何差异?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1400722/awr2544lopevm-what-is-the-difference-between-ethpktrdycnt-in-1xmode-and-2xmode-in-awr2544

器件型号:AWR2544LOPEVM
主题中讨论的其他器件:AWR2544

工具与软件:

您好、:Team T Ü V S Ü D

我们可以在2544的配置文件中看到"profile_3d_3Azim_1ElevTx_DDM_awr2544_1Xmode.cfg"和"profile_3D_3Azim_1ElevTx_DDM_awr2544_2Xmode.cfg"。 "procChainCfg"CLI 参数中的"ethPktRdyCnt"使用不同的值、一个设置为530、另一个设置为6 (图1)、这两个值非常不同。 我从相关文档中了解到、在1xmode 下的 ethPktRdyCnt 应该按照下图中的公式进行计算(图2)。 然而、此文档还未看到这个值应该如何在2xmode 中计算。 您能否以2倍模式提供此值的相关计算方法?

图1:

图2:

此致

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在下周早些时候与您联系

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    无论 1x 模式/2x 模式如何、您都应该能够使用相同的公式。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、Samhitha,

    您能帮助分析如何在2x 模式配置中计算"ethPktRdyCnt = 6"吗?

    非常感谢!

    此致

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    如果是2倍模式的配置、PacketsPerChirp 将为3。 这是因为压缩雷达立方体的大小为3072字节。 那么、该命令以三个数据包发送、每个数据包的大小为1120 (1024+96)字节。

    n_c = 768、T_c = 26.5us、PacketSize = 1120 (1024+96)字节、PacketsPerChirp = 3、EthernetSpeed = 1Gbps

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、Samhitha,

    有关 ethPktRdyCnt 计算方法的一些详细信息、想再次查看:

    1.在演示程序中、EthernetSpeed 的值是900Mbps 还是1000Mbps? 例如、在1xmode 模式中、N_c = 768、T_c = 27.81us、PacketSize = 1120 (1024+96)字节、PacketsPerChirp = 1。 如果 EthernetSpeed 为900、ethPktRdyCnt 为493.07。 如果 EthernetSpeed 为1000、则 ethPktRdyCnt 为247.44。 演示配置文件中的 ethPktRdyCnt 为530。 似乎以太网速度= 900更接近实际的应用。

    2.根据文档中的描述, ethPktRdyCnt 的实际值必须大于计算出的值。 这一更大的传输距离是否存在任何限制? 例如、计算得出的 ethPktRdyCnt = 493.07、我使用具有893的 ethPktRdyCnt 的值是否可以?

    3、在2 x 模式下,根据您提供的参数,计算值是负数?(-11 )?

    此致

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    在演示程序中、EthernetSpeed 的值是900Mbps 还是1000Mbps? 例如、在1xmode 模式中、N_c = 768、T_c = 27.81us、PacketSize = 1120 (1024+96)字节、PacketsPerChirp = 1。 如果 EthernetSpeed 为900、ethPktRdyCnt 为493.07。 如果 EthernetSpeed 为1000、则 ethPktRdyCnt 为247.44。 演示配置文件中的 ethPktRdyCnt 为530。 似乎以太网速度=900更接近实际的应用程序。

    在演示中、以太网的最大速度是1Gbps。 请重新检查您的计算。 得到的值247.44可能是 NC -  ethPktRdyCnt。 在这种情况下、ethPktRdyCnt 将是768 - 247.44 = 520.56。

    此外、在计算 ethPktRdyCnt 的值时、请考虑使用1KB = 1024字节、而不是1KB = 1000字节。

    根据文档中的说明、ethPktRdyCnt 的实际值必须大于计算出的值。 这一更大的传输距离是否存在任何限制? [报价]

    最大值取决于 DSS_L3大小(即触发前可存储在 L3上的最大数据)。

    在2xmode 下、根据您提供的参数、计算值为负数?(-11)?

    如前所述、 在计算 ethPktRdyCnt 的值时、考虑使用1KB = 1024字节、而不是1KB = 1000字节。

    此致、

    Samhitha

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、Samhitha,

    非常感谢您耐心的回答、这使我的前两个问题得到了很好的解决。 我只想详细了解第三个问题。 在2x 模式中、N_c = 768、T_c = 26.5us、PacketSize = 1120 (1024+96)字节、PacketsPerChirp = 3、EthernetSpeed = 1024。 根据公式、ethPktRdyCnt = 7.245 (如下图所示)。 根据手册(下图)、使用的值应大于7.245。 但程序设置为6。 您能帮我分析这个问题吗?
    非常感谢!

    此致

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我们无法使用该公式获得准确的值。 因此、它必须基于运行时观察结果。 经过几次实验、我们将该值考虑为6。 您可以对  ethPktRdyCnt 求大于7.245的值。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、Samhitha,

    非常感谢你,我已经解决了问题,祝你幸福的生活!

    此致

    插孔