This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:AWR6432射频监控器

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1405773/awrl6432-awr6432-rf-monitor

器件型号:AWRL6432

工具与软件:

现在、我们需要开发 AWR6432的射频监控功能。 如何获得射频监控结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的宋先生:
      我已经加入了我们的专家。 请允许我们在一天左右提供回复。

    谢谢。此致、
    Sivaprasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的宋先生:

    您能否确认您是使用 TI 的 EVM 还是您的定制硬件。

    如果您使用 TI 的 EVM、我会要求您下载 mmWave Studio 。 这基本上 包含 GUI、用于启用和生成监控结果。

    谢谢!
    Kundan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨昆丹:

    使用自定义硬件、我看到 SDK 中的配置程序、但我没有看到用于返回信息的射频监控器接口。 您能否告知接口读取监视器返回的信息以及程序在 SDK 中的相应位置?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的宋先生:

    很抱歉 耽误您的时间、您可以 在演示中将 Print_Mon_Res 设置为1、然后再次构建应用程序映像。 监测结果将在 Tera-Term 窗口中获得。

     

    路径: mmwave_lp_sdk\examples\mmw_demo\motion_and_presence_detection\source\motion_detect.h