This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:IWR6843AOPEVM

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1409050/iwr6843aopevm-iwr6843aopevm

器件型号:IWR6843AOPEVM

工具与软件:

您好!

我可以照常在 Industrial Visualizer 上将数据可视化。 但是、当我关闭此功能并尝试通过 python 脚本来访问 COM 端口时、它会在初始时出现空二进制文件、然后在 COM 端口上未检测到数据。

您知道为什么会这样吗?

谢谢!

Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 请允许我们在几天内回复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    您是否在第二次尝试发送配置之前重置了设备?  如果要发送配置、则需要在重新连接到可视化工具之前重置设备。

    此致、

    Santosh