This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432BOOST:减少花在 Capon 上的计算时间

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1438848/awrl6432boost-reduce-the-computation-time-spent-on-capon

器件型号:AWRL6432BOOST

工具与软件:

我们目前正在处理 LifePreservis2d Detection_Capon 演示,我们希望减少在 Capon 上花费的计算时间,由于应用程序场景不需要显示太近或太远的点,我们希望减少 Proc_Capon clouds 中的环路数量。


如下所示、这是 CaponBeamformingHWA_process 之后距离-方位-仰角热图中每个距离库的最大值、其中循环遍历所有距离库所花费的时间约为100ms。



如下图所示、我们将环路更改为热图、该热图根据应用场景仅处理5~37距离库、并希望减少在 Capon 上花费的计算时间、但我遇到了热图中每个距离库的最大值变为0的情况。

此更改是否遗漏任何内容、或者是否有其他建议来完成此更改?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我们的专家将在一两天内与您联系。