This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:胶合会影响毫米波性能吗?

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1440928/iwrl6432aop-is-glue-will-affect-mmwave-performance

器件型号:IWRL6432AOP

工具与软件:

尊敬的 Expert:

需要您帮忙检查一个问题、我们发现 IWRL6432AOP IC 在进行内部掉落测试后从 PCB 板上拆装。 正常工艺我们会在芯片的边缘添加胶水或使用底层填料法来增强这一部分。

您想知道、这种胶水是否会影响毫米波性能或是否需要注意任何问题?

其他客户是否也有类似问题?

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:  

    关于胶水会影响雷达性能的问题、我必须给出"不合格"的答案。 我的意思是,有一些条件必须维护,以保持真. 第一个问题是、不应从包裹的下面进行填充。 任何"达到峰值"的胶水材料都会与天线近场相互作用、并降低天线的性能。 其次、应注意确保暴露的芯片和建议在芯片下方裸露的铜焊盘畅通无阻。 这是通过将热量辐射到 PCB 铜层来确保器件的正确热调节。 这些器件之间的填充不足可能会导致雷达的热性能不佳。

    最后、我并不知道有任何客户面临此问题。 我建议调查印刷电路板供应商提供的印刷电路板的质量。  

    谢谢!

    Blake