This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:如何同时在 ROS2驱动器上启动多个器件

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1439514/iwr6843aopevm-how-to-bring-up-mutiple-device-at-same-time-on-ros2-driver

器件型号:IWR6843AOPEVM

工具与软件:

在 ROS1驱动程序中、 6843AOP_MULTI_3D_0.LAUNCH 和6843AOP_MULTI_3D_1.LAUNCH 示例可以使两个 IWR6843AOPEVM 同时运行。 是否有任何示例或指南可以让我在 ros2驱动程序上运行两个6843aop?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、我们没有支持使用 ROS2的多雷达传感器示例、不过这毫无疑问是可以实现的、并且不需要这么多的更改。

    此致、

    Pedrhom。