This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432BOOST-BSD:[AWRL1432]升压并将命令发送到器件后、不会返回合理的消息

Guru**** 2547740 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AWRL1432BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1440102/awrl1432boost-bsd-awrl1432-when-boost-up-and-send-the-command-to-the-device-no-reasonable-message-back

器件型号:AWRL1432BOOST-BSD
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHAWRL1432BOOST

工具与软件:

您好! TI 团队!

我使用产品 AWRL1432Boost-BSDA 已有一段时间、并尝试在代码中弄清楚该函数。

然后我开始构建代码、将固件下载到器件。

并将一些 cfg 发送到器件、但没有答案。

我尝试了下载预编译固件、并尝试了文件夹中的 cfg。

C:\ti\mmwave_L_sdk_05_05_02_00\examples\mmw_demo\mmwave_demo\prebuild_binaries\xwrL14xx-evm\mmwave_demo.debug.appimage

C:\ti\mmwave_L_sdk_05_05_02_00\examples\mmw_demo\mmwave_demo\profiles\xwrL14xx-evm\parking_5m.cfg


我尝试了许多 appimage 和 cfg。 但没有人可以丢弃合理的结果。

这是电路板: www.ti.com/.../AWRL1432BOOST-BSD

使用 UniFlash 8.8.1下载固件。

我使用 TeraTerm 与电路板通信。 最初将波特率设置为115200用户端口、然后我按下 Enter the mmwDemo:/>显示、因此现在可以发送命令。

然后我将 cfg 发送到器件中。


sensorStop 0

% - -
channelCfg 7 3 0

% - - - - - -
chirpComnCfg 8 0 256 4 24.3 3.

% - - - -     
chirpTimingCfg 28 37 0 160 77

% - - - - -
frameCfg 64 0 4000 1 100 0

%this 参数描述了设备的天线布局。 这是默认(TI EVM)图形。
%      A1 A4
%  A0 A3 A2 A5
%
antGeometryCfg 0 0 1 1 0 2 0 1 1 2 0 3

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
guiMonitor 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

%
%
%
%
%
%
%
%
Sigma 处理器配置64 32 1 0 0 0 0 0 0

sensorPosition 0 0.3 0 0 0 0

cfarCfg 2 8 4 3 0 12.0 0 0.95 0 1 1 1 1
cfarScndPassCfg 0 2 8 4 3 1 25.0 0
aoaFovCfg -80 -20 20.
rangeSelCfg 0.1 10.0
离合器拆卸0
compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000

adcDataSource 0 adc_data_0001_CtestAdc6Ant.bin
ADCLogging 0
LowPowerCfg 1.
factoryCalibCfg 0 40 0 0x1ff000
compressionCfg 0 0.5
波特率1250000

我以一个非常慢的速度发出命令,所以所有的命令回答我做了。

直到波特率为 OK。

在发送波特率后、BAUDRATE 发生了变化。

因此我将波特率切换到1250000。

然后按 Enter、器件仍然可以回复 mmwDemo:/>

我发送 sensorStart 0 0 0 0 0。


出现了这样的情况。


控制初始化失败[错误代码-205787070][ERRORLEVEL 2][mmWaveErrorCode -3141][subsysErrorCode 15376]                                                  错误:出厂校准    失败错误:毫米波打开失败[错误代码:-3121子系统:15846]

有人能帮我吗?

我没有选中复选框。 在闪存文件下载期间选中 Check_Box_Outline_Blank Format SFLASH Memory。

谢谢!

此致、
Webb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Webb、

    我在末端执行了相同的指令、它工作正常。 我可能给您的一项建议是确保每次要加载新配置时对器件进行下电上电。 当在新配置之前或在具有相同配置的后续尝试之间未对电路板进行下电上电时、通常会出现该错误。 请告诉我这是否可以解决您的问题。

    此致!

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! TI 团队和 Gabriel!

    感谢您的答复! 有。 我确实检查了电源并按下了器件上称为"reset button"的按钮、然后发送配置。

    结果是相同的。

    当我从 C:\ti\mmwave_L_SDK_05_05_02_00\tools\visualizer 访问 Visualizer.exe 时

    我注意到该可视化工具可以将配置发送到器件、无需切换波特率。 无论我选择哪种模式、器件都只能工作一帧并停止。

    我可以看到图上的点以及运动和存在之类的东西。

    但我只能收集 一个帧 .

    我看到可视化工具生成的配置、因此我将其与 Teraterm 结合使用。

    但器件仍然无法工作。 类似的问题。

    我认为我不能使用 Teraterm? 我们是否需要使用新平台与器件通信?

    您的建议是什么?

    谢谢!

    此致、

    Webb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我看到你的问题了。 如果您只能在配置中收集一个帧、请将参数  lowPowerCfg 调为0。 如果是该值、器件会在一帧后不久关闭器件以节省功耗。 这应该在实际应用中使用、但在您的情况下不适用。 请尝试此操作、这样应该可以解决您的问题。

    此致!

    Gigliotti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AWRL1432BSD-BOOST 电路板不支持毫米波演示。 仅 AWRL1432BOOST 电路板支持该特性。

    谢谢你

    Cesar