This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432BOOST:评估板中的 CAN 闪存

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1440651/awrl6432boost-can-flashing-in-evaluation-board

器件型号:AWRL6432BOOST

工具与软件:

我将 AWRL6432boost 评估板用于雷达传感程序。 我不想使用 USB 接口、而是想使用它的 CAN 接口将软件闪存到硬件中。 如果为了实现 CAN 刷写、需要在 PCB 中进行任何更改或补丁、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ROM 仅支持基于 UART 或 QSPI 闪存的引导模式