This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:IWRL6432BOOST

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1434711/iwrl6432boost-iwrl6432boost

器件型号:IWRL6432BOOST

工具与软件:

您好!

我尝试使用 IWRL6432ISK 板和 TI 工具(无需 mmWave Studio)获取原始数据。 TI 团队建议使用"mmWave Adc_Data_Capture_Tool_ CA1000_CLI"作为 mmWave Studio 的替代方案。 但是、当我使用此工具时、有时它会正常工作、但大多数情况下、我会遇到错误。 一个特别奇怪的错误似乎源于 CLI 配置期间的雷达。 例如、使用"adcLogging"命令时、雷达会显示"dcLogging"、表示命令的第一个字缺失。 其他命令也会出现此问题。 下面是遇到的错误的一些示例。

您能指导我解决这些问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个特别奇怪的问题。 adcLogging cfg 行是否始终出现该情况? 如果您在 cfg 两行或三行中将 adcLogging 向下移动、该怎么办? 它是否仍然在这一行混乱、还是它是现在用来代替 adcLogging 所处的任何参数?

    此致、

    Pedrhom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    其他配置文件行(例如"rangeSelCfg")也会出现此问题。 有时、任何命令都不会发生这种情况、但随附的屏幕截图中会出现其他问题。 虽然在某些情况下该工具正常工作、但应注意的是、大多数情况下并非如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定这是软件问题。 您是否曾在通过其他方式运行演示时看到过此行为? ?? 不同的 USB 电缆和/或不同的 USB 端口也会出现这种行为吗?

    此致、

    Pedrhom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我使用 CLI 运行了其他演示、从未遇到此问题。 我还检查了电缆并尝试使用不同的电缆和 PC、但我仍然不知道如何解决它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常奇怪。 我无法再现它,我们也没有得到任何其他的反馈。 您有 MATLAB 吗? 如果是、您能够从源代码运行该工具吗? 我会以这种方式尝试、如果问题仍然发生、在发送的每个 cfg 行之间添加一个小的"睡眠"命令。

    此致、

    Pedrhom