This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3004:OPT3004在6500k 色温下不准确

Guru**** 2547670 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1439650/opt3004-opt3004-inaccuracy-under-the-6500k-color-temperature

器件型号:OPT3004

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户正在评估 OPT3004、在使用该器件时遇到一些问题。 问题有:

1.在6500k 色温下、它们检测到响应为368.4lux、而原型中的此数字约为408.1lux。 这里大约有10%的误差、客户查看了数据表、但仍然不知道这对于 OPT3004是否正常。 他们还检查了在2856k 和3000k 色温下的响应、OPT3004演示与其原型之间的误差低于1%。 6500k 色温下的大误差是否正常?

2. OPT3004是否通过了 CIE 标准? 我们是否有与此相关的材料?

3.客户在产品中使用此设备前是否需要手动校准? 或者它将由 TI 进行校准、而他们则无需这样做。  

BR、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    1.设备之间的误差会因 CCT 和使用的光源类型而异,因为传感器的变化可能会导致不同的传感器对某些波长的响应不同。 不过、我不会期望该变化如此高(10%)。 6500K 光源的照度基准是什么以及它们使用哪种类型的光源?

    2.据我所知,我们没有任何关于我们的设备符合 CIE 标准的相关文档。 据我所知、这些标准更多地涉及光源、而不是用于检测光的传感器。  

    3.根据数据表规格、在输入为2000lux 的情况下、我们所有器件的输出将变化+/-20%。 在系统级别、必须校准器件以适应任何系统级变化、例如覆盖玻璃、位置等  

    谢谢!

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    请参考我的意见并帮助进行分析。

    6500K 光源的照度参考(白光)为408.1LUX、实际测试结果是368.4LUX。 它们在测试中使用了以下两个源:

    • 正常日光灯。
    • 办公环境中的白色 LED 灯。

    除了有关校准之外、客户在其产品中使用此器件之前是否需要手动校准? 或者它将由 TI 进行校准、而他们不需要这样做? 客户在需要时如何进行校准?

    此致、

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:

    感谢您的澄清。 是否使用照度计测量光、以验证光源的照度输出是否为408.1 lux? 此外、一旦他们进行该初始检查、他们是否将器件放置在与照度计完全相同的位置? 在特定区域内、光源可能不一致、因此有必要将器件放置在照度计的确切位置以避免任何变化。 此外、OPT3004的器件规格定义了2000lux 时+/-20%的输出变化、该器件似乎处于该范围内。

    至于校准、TI 已经在器件级别进行了器件校准、以满足数据表中定义的+/-20%规格。 在系统级别、器件可能位于外壳内保护玻璃后面、制造公差可能会导致输出变化增加。 在这种情况下、客户可以对所有器件进行生产线校准。 为此、客户需要在装配线内的所有单元上照射稳定均匀的光源。 需要偶尔测量该光源、以确保输出不会随时间的推移而产生漂移。 然后、获取校准因数并将其存储在每个器件的固件中。 此校准系数的计算公式如下:

    校准系数=(光源的照度)/(传感器看到的照度)

    此校准因数是按单位获取的、然后乘以照度输出、以便在所有器件上获得一致的读数。 有关更多详细信息、请参阅以下 TI 视频:

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-ambient-light-sensors.html?keyMatch=

    谢谢!

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    客户能否通过添加光滤光片来校准此误差、或者您是否有其他解决方案? 谢谢。

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我已经与客户确认他们采用标准测试流程。 它们使用  照度计(z-10)来验证照度计输出和照度计参考、并将器件放置在与照度计完全相同的位置。

    OPA3004的测试误差需要在±5%以内、不能接受±20%的误差。 客户还想知道我们是否在6500k 中获得特殊测试结果以及是否使用光滤器进行了校正? 如果错误有效、他们可以添加光滤波器来纠正错误。  此外、客户还需要截止波长数据。

    BR、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:

    客户可以使用上面概述的校准过程、以降低器件之间的误差。 给定上述过程、使用以下公式计算每个器件的校准系数:

    校准系数=(光源的照度)/(传感器看到的照度)

    此校准因数是按单位获取的、然后乘以照度输出、以便在所有器件上获得一致的读数。

    我们没有在6500k CCT 源下对器件进行特殊测试;但是、传感器在不同波长下的响应如数据表所示:

    谢谢!

    Daniel