This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:Uniflash 未工作

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1446232/iwr6843aop-uniflash-is-not-working

器件型号:IWR6843AOP

工具与软件:

如标题中所述、此过程不再从上图中的屏幕进行。

"即使我尝试简单地进行格式化、情况也是一样的。。。

驱动程序已正确安装。

谢谢!  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们目前正在对此进行研究。 请允许我们在几天内回复。

    此致、

    Sharan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否打开了6843AOPEVM 背面的开关以将器件设置为刷写模式? 有关选择刷写模式(刷写程序)或功能模式(运行程序)的开关设置的图片、请访问 EVM 设置工作模式

    此致、

    Pedrhom