This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM35:LM35

Guru**** 2546660 points
Other Parts Discussed in Thread: LM35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1446548/lm35-lm35

器件型号:LM35

工具与软件:

我们向传感器施加5V 电压并在室温下读取读数。 我们有一个部分与其他部分不一致。 我们预期的读数在0.221到0.223范围内。 读取的值为2.209。 有什么想法可能导致它偏离10倍?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    与其他 LM35相比、您是否做了任何不同的事情? 您是否已尝试更换已知良好的 LM35和此设备、以查看问题是否出在传感器或 PCB 上?

    此致

    - Alex Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有任何不同的操作、不能移除零件、因为它是环氧封装在装配体中。 遗憾的是、该器件在灌封之前未进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    我懂了。 您是否有可能在示波器上捕获该不良输出的输出? LM35的输出无法处理很大的容性负载、因此您可能会遇到这样的情况:器件读数严重具有过大的容性负载、并导致振荡(因此它会输出这么大的输出)。

    - Alex Thompson