This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:具有生命体征检测的毫米波演示

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1444786/iwrl6432-mmwave-with-vital-signs-demo

器件型号:IWRL6432

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

毫米波生命体征检测实验室|视频|德州仪器 TI.com

我 已经看过你们的演示视频了。 请澄清这些问题、
1)请告诉我有关心率和呼吸率的准确度。
2)你能承诺任何最低水平的 准确性率吗?
3)无论 目前的准确度数字是多少,是否有进一步提高准确度的余地。
4)什么是 最大的,最小的心率范围你的雷达作为测量(例如, 50 - 140 BPM)
此致、
TICSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在查看您的查询。 请允许我们在几天内回复

    此致、

    Sharan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.该演示为心率提供了+/-10 BPM 的精度、呼吸频率提供了+/-5 BPM 的精度。 偶尔会发生跳变、需要校正。 但一般而言、当呼吸频率稳定时、心率是正确的

    2.准确性主要取决于人员的移动。 如果患者静止超过20秒、则可以达到上述规定的精度

    3.是的,可以根据算法的改进提高精度当前的算法是基于公开发表的论文。 可以添加更多滤波来减少测量的跳跃  

    4.当前演示的测量范围为60-110 BPM。 最大心率受限于为演示选择的线性调频脉冲方案。 则可以提高最大速率

    此致