请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWRL6432 工具与软件:
您好!
对于 AWRL6432、数据表中提到 GPADC 结构用于测量内部温度传感器。 由于仍使用 GPADC 来监控外部电压、是否可以并联 GPADC? 有任何限制?
我的客户 在不同的任务中调用 mmwave_getTemperatureReport()和 mmwave_readGPADC、发现有时它会卡在 API 中以等待响应、并且无法读取良好。 如果在同一任务中逐个调用 API、则不会找到问题。 所以、似乎温度也使用相同的内部 GPADC。
Andy