This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:用于通过 ceil-mount 场景进行人员跟踪的 cfg

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1440746/iwrl6432boost-cfg-for-people-tracking-with-ceil-mount-scenario

器件型号:IWRL6432BOOST

工具与软件:

您好!

我正在使用 ceil 安装场景测试 IWRL6432BOOST 人员跟踪演示。

到目前为止、结果还不及预期。

这是我现在要测试的 CFG。

我复制了 IWRL6432BOOST 人员跟踪演示中的 CFG、修改了传感器位置、边界和跟踪参数(原始设计会导致大量虚假物体)。

sensorStop 0
channelCfg 7 3 0
chirpComnCfg 16 0 0 128 4 28 3
chirpTimingCfg 6 32 0 40 60
frameCfg 2 0 200 64 100 0
antGeometryCfg 0 0 1 1 0 2 0 1 1 2 0 3 2.418 2.418
guiMonitor 2 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0
sigProcChainCfg 16 8 3 2 8 8 1 0.3
cfarCfg 2 8 4 3 0 8.0 0 0.5 0 1 0 0
aoaFovCfg -60 60 -40 40
rangeSelCfg 0.1 4
clutterRemoval 1
compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000
adcDataSource 0 adc_data_0001_CtestAdc6Ant.bin
adcLogging 0
lowPowerCfg 0
factoryCalibCfg 1 0 40 0 0x1ff000
boundaryBox -3 3 -2 2.5 -0.5 3
sensorPosition 0 0 2.8 0 90
staticBoundaryBox -2.5 2.5 -1.5 2.3 0 2.5
gatingParam 3 2 2 2 4
stateParam 3 50 100 100 5 300
allocationParam 10 12 0.1 2 0.5 20
maxAcceleration 0.4 0.4 0.1
trackingCfg 1 2 100 6 61.4 191.8 100
presenceBoundaryBox -3 3 -2 2.5 -0.5 3
baudRate 1250000
sensorStart 0 0 0 0

在搜索解决方案以微调 CFG 时、我发现在开销3D 人员跟踪用户指南中、它为壁挂式和塞尔式安装场景提供了不同的 CFG、并说明它们需要不同的 方法来估计每个检测到的动态点的角度(3d_people_tracking_detection_layer_tuning_guide.pdf)。

我想知道 IWRL6432BOOST 是否需要相同的调整、以及 TI 是否提供 Ceil-Mount 的参考 CFG 进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉延迟了响应。 对于 IWRL6432BOOST 的吸顶式场景、我们没有任何参考 cfg。 我仍在检查以确认、除了您已经对 cfg 进行的更改之外、是否还有任何建议的更改。 请给我另一天时间来与您联系。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有更新吗?

    BR、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!  

    我们目前没有针对运行天花板安装进行任何具体的软件更改、但是、随着 sensorPosition 中的仰角倾斜变化、我们还建议对方位角和仰角 FFT 使用相同的大小(sigProcChainCfg)。 此外、值得注意的是、由于 IWRL6432BOOST EVM 上的天线设计、仰角 FOV 小于方位角 FOV。 通常、对于天花板安装场景、建议设计在仰角和方位角方面性能相同的天线。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢。