This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:MRR_Beamsteering 代码不起作用

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1446993/awr1843boost-mrr_beamsteering-code-not-working

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR2944

工具与软件:

团队成员、您好!

我想使用 MRR_Beamsteering 可用的 UCD 项目。 我将工程从 Resource Explorer 导入到我的工作区中、并按照中所示 MRR_Beamsteering 项目用户指南 ,我建立了这个项目,但它不工作。

但是、我测试了预编译的二进制文件、它运行良好。 是否存在问题 MRR_Beamsteering 工程代码、类似于中的问题 awr2944_mmw_nonos_demo_TDM

注意: 为了验证这两个二进制文件的功能、我从 UART 中提取了数据。 对于预编译的二进制文件、数据是通过 UART 正确接收的、但系统中编译的二进制文件没有接收到任何数据

此致、

MIIT Prajapati.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MIIT:

    我在运行 MRR 波束控制演示时未看到任何问题(通过导入工程并在 CCS 中编译工程)。 已绕过 CLI、因此请检查您是否正在通过辅助数据端口接收数据。 请使用  MRR 波束控制版本说明中提到的 mmWave SDK 3.2.0.4

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samhitha、

    感谢您的答复。

    首先、我在工程中使用 out_of_demo 代码、为此、我使用 SDK 版本03.06.00.00。 但是、SDK 版本03.06.00.00不适合 MRR_Beamsteering 代码。

    此致、

    MIIT Prajapati.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MIIT Prajapati:

    MRR 波束控制演示未移植到最新的 SDK。 您可以在最后尝试将其移植到03.06.00.00 SDK 但是、如果您尝试使用3.6.0.0 SDK 运行 MRR 波束控制演示而不进行任何更改、则可能会在运行应用程序时遇到问题。

    此致、

    Samhitha