This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-PGA460:如何使用软件断开 BOOSTXL-PGA460开发板的板载 SPDT 开关?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460, BOOSTXL-PGA460, PGA460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1449925/boostxl-pga460-how-do-i-disconnect-on-board-spdt-switch-of-boostxl-pga460-development-board-using-software

器件型号:BOOSTXL-PGA460
Thread 中讨论的其他器件: PGA460-Q1、PGA460

工具与软件:

您好!   

  我使用的是 BOOSTXL-PGA460开发板。 我想将 BOOSTXL-PGA460 与外部 PGA460模块连接并进行通信、并使用 PGA460-Q1 EVM GUI 通过 UART 进行通信。 如何使用软件断开板载 SPDT 开关? 请提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siddharth、

    感谢您在传感器论坛发帖! 通过将外部 PGA460器件连接到 MSP430 LaunchPad 上的 TDx_LP 和 RXD_LP 连接、基本上可绕过 SPDT 多路复用器/多路信号分离器。 多路复用器/多路信号分离器用于在 PGA460-Q1上的各种通信类型之间切换、因此来自 LaunchPad 的数据应与来自 SPDT 开关的数据相同。

    在连接器 J1的引脚3和4上可以找到相关连接。

    我希望这对我有所帮助、如果有任何其他问题我可以帮助解决、请告诉我!

    此致!

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Issac、

      非常感谢您的答复和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总是很乐意帮忙!

    此致!

    Isaac