This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3022-Q1:关于传感器应用的问题

Guru**** 2542990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1450494/hdc3022-q1-qustion-about-sensor-application

器件型号:HDC3022-Q1

工具与软件:

您好、

只是想知道这种传感器(湿度和温度)是否可以在3Mpa 气压下使用? 以前是否做过测试? 生命周期如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果传感器不能在3Mpa 气压下使用、建议使用具有相同功能的任何传感器 P/N?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    遗憾的是,我们没有在不同的压力水平上测试任何湿度传感器,只有标准大气压力。 因此、我无法提供任何数据来说明传感器的性能。

    此致

    - Alex Thompson