This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP119:关于准确性

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1450378/tmp119-about-accuracy

器件型号:TMP119

工具与软件:

该数据表按如下方式描述精度。

–从0°C 到45°C 的±0.03°C (典型值)

–从0°C 到45°C 的±0.08°C (最大值)

理解这是正确的吗、因为这是指±0.08°C (最大值)在0和45°C 之间的变化、这是实际温度与测量温度之间的误差、而不是偏移误差?

该器件所需的规格是在30°C 恒定温度下以±0.05°C 精度进行测量。 此传感器的精度是否不足以满足此要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、精度反映了实际温度与测得温度之间的误差。

    运送的大多数 TMP119传感器都应满足您的要求(典型)。 并非所有提供的 TMP119传感器都能保证满足您的要求(最大值)  

    数据表中包含有关误差分布的更多信息、例如图6-5。

    谢谢!