This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:有关使用 AWR2243BOOST 和放大器采集实时数据的帮助;DCA1000EVM

Guru**** 2550320 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243BOOST, DCA1000EVM, AWR2243, TMDS273EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1448797/dca1000evm-help-regarding-acquisition-of-real-time-data-using-awr2243boost-dca1000evm

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件:AWR2243BOOSTAWR2243TMDS273EVM

工具与软件:

大家好!

关于使用 AWR2243BOOST 和 DCA1000EVM 进行数据采集、我希望寻求社区帮助。

我使用上述雷达使用 "mmWave Studio 03.00.00.14"获取和后处理数据、但这不是实时的。

我正在使用 Matlab 和雷达套件检查如何实时获取和后处理数据 、然后找到了适用于 Matlab 的德州仪器(TI)工具箱的雷达工具箱支持包(https://in.mathworks.com/help/radar/ug/getting-started-realtime-adc-dca1000evm-example.html)。

我检查过此问题、发现 AWR2243B 未在此工具箱的支持列表中列出。

您是否会将上述电路板(AWR2243B 和 DCA1000EVM)包含在 德州仪器(TI)的雷达工具箱支持包中、以便我可以使用 MATLAB 实时获取和后处理数据。

另外、请告诉我是否有其他方法可以 实时获取和发布处理数据。

另外、请告诉我是否可以使用 "mmWave Studio 03.00.00.14"实时采集和后处理数据。

如果你能在这方面帮助我、我将非常荣幸。

谢谢。此致、

Niladri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niladri:

    DCA1000用于捕获 ADC 数据、在 MATLAB 上处理捕获的数据。 但您无法使用 AWR2243+DCA1000实时流式传输 ADC 数据并在 MATLAB 上处理这些数据。  如果您正在寻找使用 AWR2243进行实时处理、请查看具有用于进行信号处理的 DSP 和硬件加速器的 AM273x。 另请查看 MMWAVE-MCUPLUS-SDK 软件开发套件(SDK)中提供的演示|德州仪器 TI.com。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samhitha:

    非常感谢您的答复。

    根据您的消息、我知道我只能使用硬件设置 DCA1000EVM 和 AWR2243BOOST 进行离线后处理。

    请告诉我、是否可以 在 Matlab 中使用德州仪器(TI)的雷达工具箱支持包集成实时后处理功能。

    您推荐了  AM273x、因此我认为借助该硬件、我们可以使用 德州仪器(TI)的毫米波演示可视化工具和雷达工具箱支持包来进行实时数据采集和后处理。

    您也提到过

    AWR2243

    但我使用的是 AWR2243BOOST。 我希望您指的是 AWR2243BOOST (因为它不同于 AWR2243)

    请让我知道我的理解和写作是正确的、获取此工具将帮助我实时获取和后处理数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、请告诉我在哪里可以获得  AM273x 板? 是否有类似 DCA1000EVM 的电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niladri:

    由于您向我推荐了  AM273x、我认为借助此硬件、我们可以同时使用 适用于德州仪器(TI)的毫米波演示可视化工具和雷达工具箱支持包来执行实时数据采集和后处理。

    如果您可以将雷达工具箱与 AWR2243+AM273x 配合使用、请联系 MathWorks。 我看不到 支持的硬件列表中的两个器件。 您应该能够使用毫米波演示可视化工具。

    [报价 userid="621748" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1448797/dca1000evm-help-regarding-acquisition-of-real-time-data-using-awr2243boost-dca1000evm/5556260 #5556260"]但我使用的是 AWR2243BOOST。 我希望您的意思是 AWR2243BOOST[/报价]

    是的、AWR2243BOOST 是具有单芯片 AWR2243器件的评估模块。

    另请告诉我在哪里可以买到  AM273x 电路板? 是否有类似 DCA1000EVM 的电路板?[/QUOT]

    请查看以下 AM273x 产品页面以下单- AM2732数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samhita:
    感谢您的留言。

    我仔细阅读了您的消息、并尝试访问  AM273x 网站 (https://www.ti.com/product/AM2732)。

    我已经看到、它只是一个没有连接单元的处理器、而与  AM273x 相关的电路板为 TMDS273EVM (https://www.ti.com/tool/TMDS273EVM)。

    我认为 AWR2243BOOST 没有 板载 AM273x 处理器、我们必须购买单独的 EVM (如 TMDS273EVM)来进行实时数据采集和评估。

    我已经购买了 DCA1000EVM (https://www.ti.com/tool/DCA1000EVM)、在其网页上看到的是"DCA1000实时数据捕获和流式传输评估模块"。 我认为它也用于实时数据采集和后处理。

    [报价 userid="576124" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1448797/dca1000evm-help-regarding-acquisition-of-real-time-data-using-awr2243boost-dca1000evm/5558630 #5558630"]如果您可以将雷达工具箱与 AWR2243+AM273x 配合使用、请与 MathWorks 联系。 我看不到 支持的硬件列表中的两个器件。 您应该能够使用毫米波演示可视化工具。[/QUOT]

    我还见过 Mathworks 的网站、但不支持  AWR2243+AM273x。 另外、如果我有 TMDS273EVM 和 AWR2243BOOST、Mathworks 未来是否将支持这2款硬件?

    另外、请告诉我"MMWAVE_DFP_02_02_04_00"的用途是什么? 我们是否可以使用 AWR2243BOOST 和 DCA1000EVM 使用 "MMWAVE_DFP_02_02_04_00"实时记录和后处理数据?

    请告诉我我所理解的内容是否正确。

    期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samhitha:

    祝你中午好。

    如果你愿意告诉我我以前的问题,以便我能够尽早作出决定,我将非常有义务。

    谢谢。此致、

    Niladri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niladri:

    我认为 AWR2243BOOST 没有 板载 AM273x 处理器、我们必须购买单独的 EVM (如 TMDS273EVM)来实时采集和评估数据。

    是的、您的理解是正确的。 您需要为 AM273x 使用单独的 EVM。

    我还看到过 Mathworks 的网站、但该网站不支持  AWR2243+AM273x。 另外、如果我有 TMDS273EVM 和 AWR2243BOOST、Mathworks 将来是否支持这2款硬件?

    请向 MathWorks 查询此问题。

    另请告诉我"mmwave_dfp_02_02_04_00"的用途是什么? 我们是否可以使用 AWR2243BOOST 和 DCA1000EVM 使用 "MMWAVE_DFP_02_02_04_00"实时记录和后处理数据?

    DFP 是毫米波器件固件包。 毫米波固件负责在 TI 毫米波雷达器件中配置射频/模拟数字前端、并由雷达 SS 固件组成。 这与您使用 mmWave Studio 加载的固件相同。 正如我之前的回复中提到的、使用 AWR2243BOOST 和 DCA1000、您可以借助 mmWave Studio 捕获 ADC 数据、并在捕获完成后解析数据。 不支持使用 AWR2243BOOST + DCA1000实时捕获和处理 ADC 数据。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samhitha:

    再次感谢您的友好回答。

    因此、在您看来、您建议我购买这个 名为 TMDS273EVM (https://www.ti.com/tool/TMDS273EVM)的 EVM 来进行实时处理。

    在这种情况下、我还将能够使用双核(AWR2243+TMDS273EVM)访问 OOB 演示和毫米波演示可视化工具

    我希望这是正确的。

    请告诉我这一点、以便我可以开始购买。

    谢谢。此致、

    Niladri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niladri:

    我希望我是正确的。

    是的、您回答正确。

    此致、

    Samhitha