This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:如何计算 SNR

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1448524/awr2944-how-to-caluclate-snr

器件型号:AWR2944

工具与软件:

我想知道如何计算 SNR。
在下面的文档中、使用噪声(来自距离 CFAR HWA)和检测矩阵值(对应于检测到的距离、多普勒位置)计算 SNR。

ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_06_01_02/mmwave_mcuplus_sdk_04_06_01_02/ti/datapath/dpu/Cfarproc/docs/doxygen/html/index.html

我想详述如何计算 HWA 中的噪声。

请告诉我相关信息和文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Morita-San:

    我将在结束本主题帖、因为此问题已在 (+) AWR2944EVM:如何计算 SNR -传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛中解决

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samhitha、
    感谢您的回复。

    我知道如何计算 SNR 取决于寄存器的设置。
    因此、我想检查寄存器、但我不知道它们在哪里。
    请告诉我。

    此致、
    Yuichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuichi:

    如果 要查找"ParamSet 寄存器"、请查看部分  28.6参数集布局   技术参考手册(修订版 D)的第5部分。 HWA_PARAM 的物理地址为 0x06060000 (来自 DSS)。  请参阅第28章。 雷达硬件加速器2.1、了解与硬件加速器相关的详细信息。  

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samhitha、


    感谢您的答复。

    我现在在毫米波演示中操作电路板。

    所以我要在毫米波演示中选中"Set parameters"。

    我可以在哪里选中 Set parameter?

    此致、
    Yuichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuichi:

    范围 CFAR 的 HWA 参数集配置可以在 C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\ti\datapath\dpu\rangecfarprocDDMA\rangecfarprochwa.c.中找到 src

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samhitha、

    抱歉、我找不到参数集。

    例如、请向我展示 rangecfarprochwa.c 中寄存器 CFAR_CA_MODE 的设置

    此致、
    Yuichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuichi:

     HWA_AccelModeCFAR 结构中的 nAvgMode 字段具有 配置的  CFAR_CA_MODE 值。 可以在 DPU_RangeCfarProcHWA_configHWA  函数中找到 Range CFAR ParamSet 配置。

    averageMode 是 cfarCfg CLI 命令的参数。

    此致、

    Samhitha