This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:在 awr2944中实现了 LP877451Q1驱动程序代码

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1440199/awr2944-lp877451q1-driver-code-realised-in-awr2944

器件型号:AWR2944

工具与软件:

您好、 使用 LP877451Q1进行调试时存在一些问题、

有一个用于测试 PMIC 的 PMIC_WRITE_TEST 代码、但它是通过 IIC 实现的、

我修改了它、以便与 LP877451Q1使用 mibspi 控制器进行通信。

设置为:

结果协议为:  

实施代码是:

e2e.ti.com/.../pmic_5F00_read_5F00_write.c

如何配置 mibspi 以访问 LP877451Q1、是否有一些可用的参考设置或驱动器代码?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为来自 MISO 的 INT_SPI_STATUS 响应、  已检测到 ESM 故障、是什么原因导致了该错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人能提供一些帮助吗!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该主题已移至相关团队进行回复。 很抱歉耽误你的时间。  

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    您可以在 SDK 中查看以下示例:  

    mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\mcu_plus_sdk_awr294x_10_00_00_07\examples\drivers\mcan\mcan_external_read_write

    在这里、如果您查看此应用、我们将使用 MibSPI 接口通过 PMIC 启用 MCAN 收发器。

    您可以参考以下函数  void mcanEnableTransceiver (void)。 在此函数中、使用 Mibspi 实现了对 PMIC 寄存器的读写。

    您可以使用应用中已使用的 mibspi 配置。

    此致、

    Shruti.