This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:通过 SPI 实现点云

Guru**** 1955440 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1450434/awr1843boost-point-cloud-over-spi

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1843

工具与软件:

您能通过 SPI 向我发送 AWR1843点云的代码吗?  论坛中的链接超时。  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenneth:

    请参阅  雷达工具箱中的 xWRL6432通过 SPI 传输原始数据应用程序。 您还可以检查 SPI 测试应用 C:\ti\mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS \packages\ti\drivers\spi\test、并以此为参考、在您的应用中实现相同的功能。

    您能帮助我理解您的用例吗、以便在您仍有疑问时可以将此主题分配给正确的团队吗?

    此致、

    Samhitha

x 出现错误。请重试或与管理员联系。