This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:AWR2243

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1448222/awr2243-awr2243

器件型号:AWR2243

工具与软件:

我正在使用现有的 Cascade_Capture.lua 文件 进行数据采集。 此文件中的数据捕获是否按顺序进行? 这意味着1个 Tx 正在发送、所有 Rx 都在接收。 不像所有 Tx 同时传输一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是两个芯片级联吗?

    请附上您正在使用的 lua。  

    谢谢!  

    E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是4芯片板、没有上传。  Cascade_Capture.lua 和 Cascade_Configuration_.05.lua 是我使用的文件。 两人都带着安装。 我没有更改它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您回答正确。 一次一个 TX 正在传输到所有 RX。 这是使用 API ar1.ChirpConfig_mult 根据线性调频脉冲定义的

    希望这对您有所帮助、

    E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我想知道我是否只想在该级联板的整个测试中使用一个 Tx 和一个 Rx、我将在.lua 文件中进行哪些所有更改? 或者、您是否有任何仅使用一个 Tx 和一个 Rx 进行测试的.lua 文件。 所有其他 Tx 和 Rx 都将在整个测试中断电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在基本配置期间、 您需要禁用其他 RX、并仅启用一个 TX 和一个 RX。  

    在此 API 中、第一个输入是器件型号、接下来的三个输入是 TX、接下来的 四个输入是 RX。  

    ar1.ChanNAdcConfig_mult (1、1、1、1、1、1、1、2、10、1)启用所有 TX 和所有 RX
    ar1.ChannNAdcConfig_mult (1、1、0、0、1、0、0、2、1、0)启用第一个 TX 和第一个 RX。
    我还建议您使用 mmWaveStudio 更好地了解 API、并能够打开和关闭您感兴趣的 TX。  
    -e. Shareef
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我将使用 API 来更加适应各种操作。
    目前、我使用 mmWaveStudio 中提供的 Cascade_Configuration_ 140.lua、并使用 cascade_mimo_signalProcessing.m 继续处理数据 我得到的 adcData 大小为256*1*16*12. 如何映射 Tx 值。 我是说 adcData (:、:、:、1)对应哪个 Tx? 器件1或4的 Tx 或任何其他。 因为没有这种知识、我就无法 形成 MIMO 阵列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为应该将其布置为 TX1到所有 RX (从器件1开始、按照 RX1到4的顺序排列)、然后将 TX2到所有 RX、等等。  

    -e. Shareef