This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843ISK:AWR6843ISK

Guru**** 2559680 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843ISK, TIDEP-01023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1436118/awr6843isk-awr6843isk

器件型号:AWR6843ISK
Thread 中讨论的其他器件: TIDEP-01023

工具与软件:

您好!

上述 公式 用于实现 capon (即 mVDR)波束形成。

我在 MATLAB 中看到、MVDR 波束形成是使用 以下公式实现的

  MVDR = 1./REAL (SUM (SV'.*(CX\SV).'、2);

  在这里、Sv -链向量

       Cx -协方差矩阵求逆

我附上了示例 MATLAB 示例代码及其结果供您参考。

%%%% 用于 ULA 的 MVDR (Capon)空间频谱估算器

Fs = 8000;
T =(0:1/FS:1)。';
x1= cos(2*pi*t*300);
x2 = cos(2*pi*t*400);
数组=相控。 ULA ('NumElements'、10、'ElementSpace'、1);
array.Element.FrequencyRange =[100e6 300e6];
fc = 150.0e6;
x = collectPlaneWave (array、[x1 x2]、[10 20;60 -5]'、fc);
噪声= 0.1*(randn(siz(x))+ 1i*randn(siz(x)));

估算器= Phased.MVDREstimator ("SensorArray"、数组、……
'OperatingFrequency'、fc、'OAOutputPort'、true、'NumSignals'、2);

[y、DOAS]=估算器(x +噪声);
DOAS = Broadside 2az (sort (DOAS)、[20 -5])

plotspectrum (估算器)

%%

我的问题:

 您能否 使用"mvdr = 1./real  (sum (SV'.*(CX\SV).'、2))"确认在您的用例中使用的 capon 波束形成与在 MATLAB 中实现的 capon 波束形成之间的区别?

 两个工具的实现方式是相同的还是不同的? 你可以详细说明一下吗?

此致、

天哪   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖。 请允许我们花一天左右的时间跟进。

    谢谢增益、

    克林顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mani、

    感谢您提出有关 MVDR 的问题。 首先、除了前面概述的公式之外、我还不熟悉 MATLAB MVDREstimator 函数的完整实现。 但是、我们的 MVDR 实现与 传统的 MVDR 实现之间的主要区别在于 、我们对协方差矩阵应用对角线加载因子 α(有时指定为 γ)、以帮助提高波束形成器的稳健性。

    当 α 接近无穷大时、波束形成器的行为开始类似于标准波束形成器/数字波束形成器(DBF)。 相反、随着 α 接近0、波束形成器的行为开始类似于传统的 MVDR 波束形成器。 因此、我们可以使用此 α 参数来混合两种波束形成器行为、我们发现0.03是我们大多数应用的最佳选择。

    在 MATLAB 实现中没有使用对角线加载因子、因此我想说 MATLAB MVDR 是传统的 MVDR。

    此致、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kristien:

     感谢您的快速回复。

    我已使用 AWR6843ISK+DCA 1000卡捕获 ADC 数据、得出以下线性调频脉冲设计参数、并尝试根据您使用的公式实现 Capon 波束形成:

    系统参数:
    最大距离- 2.7米
    距离分辨率- 0.053m
    最大速度- 0.406 m/s
    速度分辨率- 0.015 m/s

    线性调频脉冲设计1:
    profileCfg 0 60 943 11 41 0 97 1 64 2200 0 30
    channelCfg 15 7 0
    adcbufCfg -1 0 1 1
    chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1
    chirpCfg 1 0 0 0 0 0 2
    chirpCfg 2 0 0 0 0 0 4
    frameCfg 0 2 54 0 200 1 0

    已连接天线方向图、供您参考:

    我使用了相同的 Capon 波束形成公式 和计算 Range_Azimuth 频谱。(下面随附的分步计算屏幕截图供您 参考):

    我的问题:

     1.请检查并确认上述步骤、是否正确计算距离方位角谱或者计算中是否存在任何错误?

    此致、

    天哪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mani、

    请给我一两天的时间、看看这里的图表。

    此致、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kristien、

      让您检查一下示意图和流程。

      请确认上述步骤、我是否正确计算距离方位角谱、或者我的计算中是否存在任何错误?

    此致、

    天哪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mani、

    很抱歉耽误你的时间。 我们的另一位信号处理专家将在第二天内进行回复。

    此致、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mani:

    我觉得您的图很好。  如果您遇到任何使您怀疑实施的困难、请告诉我。   

    此致!

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、自刚、

     感谢您的答复。

     我已随附 AWR6843ISK 卡天线方向图、了解您的详细信息

    我使用 AWR6843ISK + DCA 1000卡捕获了实时数据、用于以下两个 天线传输顺序测试用例。

    对于两个测试案例,使用虚拟天线和用于 生成转向矢量的天线元件位置(这是 Capon 波束形成的一部分)也供您参考。

    案例1:

          使用以下 TX 天线发射线性调频脉冲:

                           Chirp1 - TX1

                           Chirp2 - TX2

                           Chirp3 - TX3.

                 (线性调频脉冲在剩余有效线性调频脉冲传输时间内的重复方式相同)

    我已连接 在我的代码中生成和使用的虚拟阵列:

    虚拟数组元素位置:

    用于 Capon 波束形成的天线元件:

    振荡器

    用于 RNG-AZ Capon 波束形成的天线元件

    用于仰角 Capon 波束形成的天线元件

    1.

    [1、2、3、4、9、10、11、12]

    [1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12]

     

    案例2:

          使用以下 TX 天线发射线性调频脉冲:

                           Chirp1 - TX1

                           Chirp2 -TX3

                           Chirp3 -TX2

                 (线性调频脉冲在剩余有效线性调频脉冲传输时间内的重复方式相同)

    我已连接在我的代码中生成和使用的虚拟阵列:

    虚拟数组元素位置:

    用于 Capon 波束形成的天线元件:

    振荡器

    用于 RNG-AZ Capon 波束形成的天线元件

    用于仰角 Capon 波束形成的天线元件

    1.

    [1、2、3、4、5、6、7、8]

     

    [1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12]

     

    我的问题:

     请检查并确认、对于测试用例1和2、为 Capon 波束形成(RNG-方位角和仰角)选择的天线元件是否正确?

    此致、

    天哪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖。 这是美国的假日周。我们将在下周早些时候跟进。

    谢谢!

    克林顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mani:

    如果使用1D 方位角 Capon 波束形成、则使用的所有天线都必须具有相同的仰角指数。   

    如果使用1D 仰角 Capon 波束形成、则所有使用的天线都必须具有相同的方位角指数。  

    根据上述规则、您用于 rng-azi 的天线元件是正确的。  您用于 rng-elev 的天线元件不正确。  根据下图、您可以使用(3、5)、(4、6)、(9、7)或(10、 8)、也就是说、您可以使用这四组中的任何一组来计算 rng-elev 波束形成。   最后、您可以将其与幂数相加、得到幂中的 rng-elev 角谱。   如果有帮助、请告诉我。

    此致!

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、自刚、

    感谢您的答复。  

    我已经使用相同的 Capon 方程、根据建议选择的仰角天线元素计算了仰角 Capon 波束形成、 并 生成了  相应的仰角谱。(下面随附了分步计算屏幕截图、供您 参考)

    所选仰角天线的转向矢量计算(还随附了逐步计算屏幕截图以供您 参考):

    我的问题:

    1.请检查上面的 两个"  选择的仰角角束形成和转向矢量生成" 屏幕截图,并确认我,我是正确估计还是在流量中有任何错误?

    2.您之前的回复"您为 rng-elev 使用的天线元件不正确。  根据下图、您可以使用(3、5)、(4、6)、(9、7)或(10、 8)、也就是说、您可以使用这四组中的任何一组来计算 rng-elev 波束形成。   最后、您可以将其在幂中求和、以获得功率中的 rng-elev 角谱"

      我不明白"在最后,你可以把他们的幂和得到 rng-elev 角谱在幂。 "、您能 详细解释一下吗   ?或者用更好的方式解释一下吗?

    此致、

    天哪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mani:

    1) 1)很抱歉、我们无法详细查看您的算法。   

    2)对不起误解。  因为您正在尝试从距离-方位角谱计算峰值。 通过给出峰值(rng_peak、azi_peak)、可以计算仰角谱。  如果是这种情况、则可以使用所有天线、因为在本例中方位角是已知的。  

    请忽略我之前的评论。  我想您是在不知道方位角的情况下计算距离-仰角热图。   

    此致!

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、自刚、

     感谢您的快速响应。

    我的问题:

    1.您的回复:1)很抱歉、我们无法详细查看您的算法"。随附的屏幕截图不是我自己的算法、我只是尝试实施 TI 参考设计文档中使用的算法。 我要求您检查并 确认我,我是否遵循正确或有任何错误吗?

    2.你的答复:" 对不起误解。  因为您正在尝试从距离-方位角谱计算峰值。 通过给出峰值(rng_peak、azi_peak)、可以计算仰角谱。   

      是的、首先执行 RNG-AZ Capon 波束形成、然后传递到 CFAR 以获取估算的距离指数和 AZ 值。使用这些距离指数和 AZ 角度生成针对仰角的 Capon 波束形成。

      您提到了"如果是这种情况、那么您可以使用所有天线、因为在本例中方位角是已知的。" 请确认您是否参考以下所有天线编号和订单中的哪一个?    

       所有 天线用于形成海角波束 =[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ]

                       或者  

       所有天线用于形成海角波束=[ 1 2 3 5 4 6 9 7 10 8 11 12 ]

                         或者  

        所有 用于形成角波束的天线=[  3 5 4 6 9 7 10 8 ]-->  仅 2行  天线  

                       或者

        所有 用于形成角波束的天线=[3   4 5 6 7 8  9 10]-->  仅 2行  天线  

                    或者  

            如果有其他订单、请说明

    3.如果 I m 试图 通过距离 FFT 输出来计算距离-仰角热图、而不知道方位角。  

       您的上一个回复"

    如果使用1D 方位角 Capon 波束形成、则使用的所有天线都必须具有相同的仰角指数。   

    如果使用1D 仰角 Capon 波束形成、则所有使用的天线都必须具有相同的方位角指数。  

    根据上述规则、您用于 rng-azi 的天线元件是正确的。  您用于 rng-elev 的天线元件不正确。  根据下图、您可以使用(3、5)、(4、6)、(9、7)或(10、 8)、也就是说、您可以使用这四组中的任何一组来计算 rng-elev 波束形成。   最后、您可以将其与幂数相加、得到幂中的 rng-elev 角谱。   "

    我不能理解"最后,你可以把它们在幂中求和得到 rng-elev 的幂频谱。   "你能解释一下吗?

    此致、

    天哪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mani:

    您将遵循哪个设计文档?  请给我发送一个链接。  我无法识别您采用的是 TI 演示中使用的算法。  

    此致!

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、自刚、

     感谢您的答复。

     我参考了 TI 设计文档"设计指南:TIDEP-01023 使用60GHz  封装天线毫米波传感器的车内儿童和乘员检测参考设计"

       https://www.ti.com/tool/TIDEP-01023#tech-docs

    我已根据本文档的参考步骤实施了 RNG-AZ Capon 波束形成、仰角波束形成(已在之前的回复中共享实施的屏幕截图以供您参考)

    我请你核对并确认 我对上一次答复的问题。

    我的问题:

    1. 我要求你检查并 确认我,我是否正确地遵循海角波束形成或有任何错误(截图已附在上一个答复)?

    2.你的答复:" 对不起误解。  因为您正在尝试从距离-方位角谱计算峰值。 通过给出峰值(rng_peak、azi_peak)、可以计算仰角谱。   

      是的、首先执行 RNG-AZ Capon 波束形成、然后传递到 CFAR 以获取估算的距离指数和 AZ 值。使用这些距离指数和 AZ 角度生成针对仰角的 Capon 波束形成。

    您提到了"如果是这种情况、那么您可以使用所有天线、因为在本例中方位角是已知的。" 请确认您是否参考以下所有天线编号和订单中的哪一个?    

       所有 天线用于形成海角波束 =[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ]

                       或者  

       所有天线用于形成海角波束=[ 1 2 3 5 4 6 9 7 10 8 11 12 ]

                         或者  

        所有 用于形成角波束的天线=[  3 5 4 6 9 7 10 8 ]-->  仅 2行  天线  

                       或者

        所有 用于形成角波束的天线=[3   4 5 6 7 8  9 10]-->  仅 2行  天线  

                    或者  

            如果有其他订单、请说明

    3.如果 I m 试图 在不知道/不使用方位角的情况下作为第一步根据距离 FFT 输出计算距离-仰角热图。  

       您的上一个回复"

    如果使用1D 方位角 Capon 波束形成、则使用的所有天线都必须具有相同的仰角指数。   

    如果使用1D 仰角 Capon 波束形成、则所有使用的天线都必须具有相同的方位角指数。  

    根据上述规则、您用于 rng-azi 的天线元件是正确的。  您用于 rng-elev 的天线元件不正确。  根据下图、您可以使用(3、5)、(4、6)、(9、7)或(10、 8)、也就是说、您可以使用这四组中的任何一组来计算 rng-elev 波束形成。   最后、您可以将其与幂数相加、得到幂中的 rng-elev 角谱。   "

    我不能理解"最后,你可以把它们在幂中求和得到 rng-elev 的幂频谱。   "你能解释一下吗?

    此致、

    天哪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您共享的设计已过时、我们不再支持。  请给我一些时间来回复您。  

    此致!

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mani、

    我们不会在 e2e 上审查类似这样的工作、我们不支持过时的设计指南或 TI.com 上当前未提供/雷达工具箱最新内容的任何内容。 您的问题超出了 e2e 论坛的范围。 请创建包含特定问题的新主题帖。 每一个新问题都要有新的主题、这一点很重要。

    "   我要求您检查并 确认我,我是否正确地遵循了海角波束形成或有任何错误(屏幕截图已附在上一个答复)?"

    无法在此论坛上回答上述问题。 如果您继续询问 e2e 论坛范围之外的问题、我们将无法为您提供支持。 请保持礼貌并遵守我们的 e2e 政策。

    谢谢!

    Angie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angie:

    感谢您的答复。

    我想在这里补充几点供您参考。

    我不需要另外问任何代码审查..此 Capon 波束形成 公式和实现步骤来自 TI 网站上提供的 TI 应用文档。 此外、TI 雷达工具箱中提供的许多应用 (例如:儿童存在检测、人员跟踪、人数统计应用也使用相同的 capon 波束形成实现方案、并 在其用户指南和 appicatikn 文档中提及。 另外需要注意的一点是、 所有这些应用都已包含在雷达工具箱中、尚未淘汰)。

    注意:

    如果您需要添加此 Capon 波束形成步骤的 TI 参考设计文档、可以随附以进行确认。

    我已经实现了 相同的 Capon 波束形成参考 TI 文档 、但未使用实时数据(使用 DCA+ AWR6843ISK 记录)获得预期结果。因此、我分享了我的实施步骤 、并在此参考 TI 文档(如图所示)以 与专家  讨论修复问题。我尚未共享任何代码供审阅。

    我请求您在 e2forum 政策限制范围内提供可能的支持。

    此致、  

    天哪

    .

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mani:

    我刚刚意识到、尽管 TIDEP-01023 不再受支持、但人员计数演示仍支持此模式(2D 距离-方位角热图->峰值检测->仰角1D 热图)。  

    1) 1)   "如果是这种情况、那么您可以使用所有天线、因为在这种情况下、方位角是已知的。" 请确认您是否参考以下所有天线编号和订单中的哪一个?    

    [ZY] 算法使用所有 天线进行仰角 Capon 波束形成 =[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ],并使用全部12个天线计算协方差矩阵及其反转。  关于天线顺序、只要该顺序与转向矢量生成顺序匹配、就没有问题。  

    2)   I m 在 不知道/不使用方位角的情况下、作为第一步、尝试根据距离 FFT 输出计算距离-仰角热图。  

    如果使用1D 方位角 Capon 波束形成、则使用的所有天线都必须具有相同的仰角指数。   

    如果使用1D 仰角 Capon 波束形成、则所有使用的天线都必须具有相同的方位角指数。  

    根据上述规则、您用于 rng-azi 的天线元件是正确的。  您用于 rng-elev 的天线元件不正确。  根据下图、您可以使用(3、5)、(4、6)、(9、7)或(10、 8)、也就是说、您可以使用这四组中的任何一组来计算 rng-elev 波束形成。   最后、您可以将其与幂数相加、得到幂中的 rng-elev 角谱。   "

    我不能理解"最后,你可以把它们在幂中求和得到 rng-elev 的幂频谱。   "你能解释一下吗?

    [ZY]组合功率中的频谱并非最佳。  我们在使用 Bartlett 波束形成时已经这样做了。  假设 θ 为方位角、∅为仰角。  Bartlett 2D 波束形成可按如下方式进行计算。   

    如果您刚刚选择了具有公共 m_i 且不同 n_j 的天线、则 相位偏移(m_i * sin⁡θ* cos⁡ϕ)很常见。  当您计算功率中的频谱时、此相位偏移可以忽略。   对于 ISK 板、您可以为此频谱计算选择以下任意4个选项(在集合内、它们都具有共同的方位指数 m_i)。   您还可以添加功率频谱以获得一些非相干增益。   但我不确定在使用 Capon 波束形成时组合频谱是否合理。  希望它对您有所帮助。  鉴于 ISK 板在仰角方向上有两个元件、因此从距离-仰角热图计算开始没有意义。  

    此致!

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、自刚、

    感谢您的答复和详细的 解释。

    现在我了解了天线订单需要用于海拔高度 (从问题1开始、由您回答)。

    我还使用以下顺序来估算距离、方位角和仰角信息。

    (距离 FFT->2D 距离-方位角热图->峰值检测->仰角1D 热图)。 并在 TI 设计文档中遵循参考公式和分步流程说明部分。

    我已经  使用实时 ADC 级数据(使用 DCA+ AWR6843ISK 记录)测试了实现链、但在 capon rng_Az 波束形成处未获得预期结果、因此我想修复这些问题。

    请确认我是否可以共享测试结果快照此线程的一部分。需要创建一个新线程。所以我会相应地执行。

    此致、

    天哪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mani:

    很高兴我的答复是有帮助的。  您是否有适用于复杂模式 ADC 但不适用于实模式 ADC 的算法?  

    此致!

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、自刚、

    感谢您的答复。

    我们已使用 AWR6843ISK + DCA 1000借助 mmWave Studio 工具捕获了 以下配置和场景设置:

    profileCfg 0 60 943 11 41 0 97 1 64 2200 0 30
    channelCfg 15 7 0
    chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1
    chirpCfg 1 0 0 0 0 0 2
    chirpCfg 2 0 0 0 0 0 4
    frameCfg 0 2 54 300 200 1 0

    ADC 模式:复数1X (非实模式)

    用于 RNG-AZ Capon 波束形成的天线元件:[1,2,3,4,9,10,11,12]  

    实验室测试设置:

      

    设置之前显示的目标详细信息:

    我已经使用记录的.bin 文件转换成.mat 文件、并按 以下顺序执行算法来估算距离、方位角信息:

    ADC 原始数据  --> 距离 FFT-->静态干扰消除--> 2D 距离方位热图  

    (正如 之前回复中分享的、算法实现流程与 TI 参考设计文档公式和分步流程相同)

    我附上了前5帧数据(共捕获300帧)每个阶段的结果截图,供您参考:

    1.i 与 q 采样数据:

    RX 天线1和线性调频脉冲编号:1的距离 FFT 输出:

    3.静态干扰消除后的距离 FFT 输出:

    4.Capon 波束形成 RNG-AZ 热图:

      

    我的问题:

    为什么 在 RNG-AZ Capon 波束形成(场景中不包含目标)上、我在不同距离的每个帧上会遇到不同的峰值? 如果实施步骤中有任何错误、请告诉我

    此致、

    天哪

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mani:

    SDK OOB 演示不支持实际 ADC 模式。  您可以在 SDK 用户指南中找到它。

    您只能通过 mmWave Studio 进行真实的 ADC 数据捕获。

    此致!

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、自刚、

    感谢您的答复。

    捕获的 ADC 数据 仅适用于复数1X 、而不适用于实际的 ADC 数据。

    mmwavestudio 支持 捕获 三种不同模式的 ADC 数据"实数"、 "复数1X"、"复数2X"。(附有屏幕截图)。

    请检查并告诉我:1.为什么 在 RNG-AZ Capon 波束形成上的每个帧上都有不同距离的峰值(不包括场景中存在的目标)? 如果实施步骤中有任何错误?

    此致、

    天哪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mani:

    您有这样一个杂乱的区域。  后面有几个人在工作。  首先、我建议您设置一个更清洁的环境、并且只有一人在视野中行走。 然后、您可以检查热图变化是否合理。

    此致!

    Zigang