This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1126:输出电压切换

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1449871/tmcs1126-output-voltage-toggling

器件型号:TMCS1126

工具与软件:

你(们)好、

这是来自深圳 Aa3团队的 Racheal。 我的客户现在正在使用 TMCS1126进行 PFC 电流检测。 当电源上升时、TMCS1126的输出信号以60mV 的幅度切换、如下所示。 信号切换频率不是固定的、其振幅超过计算得出的输出噪声30mV。

 

蓝色是输出信号(经过 TMCS1126引脚测试)。 紫色为 TMCS1126的 Vref。 黄色表示当前进行了 TMCS1126测试。

 OCP 被拉高。 OC 被拉至低电平。 NC 被拉至低电平。  

谢谢!

深圳雷夏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rachael  

    感谢您使用 E2E! 我也想从您那里获得有关这方面的更多信息、所以我将离线发送电子邮件。 请继续此处的对话!