This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5055:为我们提供适用于此应用的 IC 器件型号。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5055, DRV5056-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1449460/drv5055-suggest-us-the-ic-part-number-for-this-application

器件型号:DRV5055
主题中讨论的其他器件: DRV5056-Q1

工具与软件:

我们已经为其中一个应用选择了 DRV5055辐射度线性霍尔效应传感器。 我们将使用直径为4mm 且高度为2mm 的 N42轴向圆柱形磁体。 该应用将与下图相同、该机制将从 X 位置移动到 Y 位置、我们需要根据霍尔效应传感器测量电压。 它的行程范围为30至40mm。 Z 轴固定在几毫米的距离、南极将朝外。 为我们提供此应用的 IC 器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在传感器论坛发帖并欢迎来到 E2E!

    从您共享的图像中、我看到您已经开始为您的应用设置 TIMSS 仿真。 这是获取传感器建议的最佳方法之一。

    您能否完成 TIMSS 仿真设置并观察结果? 看起来您已经选择了旋转运动并配置了磁体和传感器。

    由于 TIMSS 中的旋转函数涉及磁体绕 Z 轴旋转、因此我认为您需要将传感器位置和磁体位置与应用中被视为旋转轴的位置偏移。"

    此致、

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    感谢您的意见。 抱歉、最后我误导了您一些关于传感器和传感器的方向。 我们为其中一个应用选择了 DRV5056-Q1辐射性线性霍尔效应传感器。 我们将使用直径为4mm、高度为3mm 的 N42轴向圆柱形磁体。 该应用将与下图相同、该机制将以弧线轨迹从 X 位置移动到 y 位置、我们需要测量霍尔效应传感器电压。 它将以 x 轴移动距离40mm 至5mm、以 Y 轴移动2mm 至-5mm、Z 轴固定为 8mm 距离、南极朝外。 我们将以5V 的电压运行 IC、为此我们需要线性输出、建议使用适用于此应用的 IC 器件型号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aashik:

    我将尝试在我们的在线磁性仿真器 TIMSS 中为此情况设置一个仿真。

    如果您有兴趣设置仿真、可从以下网址获取 TIMSS: https://webench.ti.com/timss/  

    此致、

    Jesse