This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP20:焊料导线验收水平上的铜暴露和镀锡去除- MPN:TMP20AIDCKR

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1447932/tmp20-copper-exposure-and-tin-plating-removal-on-the-solder-leads-acceptance-level---mpn-tmp20aidckr

器件型号:TMP20

工具与软件:

您好、专家:  

好的一天  

您能否请并告知所附图片的铜暴露和镀锡去除的验收水平是可以使用的?  

MPN: TMP20AIDCKR  

MSL 等级:1.

建议进行焊接测试并接受器件以供进一步生产。 请告知我可用于接受级别的任何支持文件。  

谢谢你。  

此致

Manoj Balakrishnan。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、团队:  

    我是否可以获得有关此查询的更新信息?  

    期待您的支持。  

    谢谢你  

    此致  

    Manoj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、您好!

    感谢您的耐心。 只是想澄清一下、您收到的这些 TMP20的引脚上暴露了一些覆铜、对吗?  

    此致、

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Harry、  

    有。 正确。  

    暴露于焊接引线上的大量铜。  

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、您好、请分享这些器件的批次号码或任何封装。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、任  

    感谢您的答复。 我没有可用的批号。  

    这是 QC 团队关于了解零件验收级别的一般查询。  

    谢谢你

    此致  

    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不符合我们的质量标准。 如果没有批号、我们就不能采取任何进一步的操作。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、任  

    感谢您的答复。  

    请注意制造商批号:3112616NFM。 请告知器件的验收级别。  

    由于它是 MSL 1元件、而且让我知道通过焊接测试、因此我们可以接受这些器件。  

    谢谢你。  

    Manoj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj 您好、请为这些器件发出 CPR 退货请求。  https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html

    谢谢!