This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP422:使用 TMP422读取 OPAMP 的 Tsense

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP461, TMP411, TMP422, OPA564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1450022/tmp422-using-tmp422-to-read-tsense-of-opamp

器件型号:TMP422
主题中讨论的其他器件:TMP411OPA564、TMP461

工具与软件:

您好!

我将使用 TMP422测量数据表中残留 TMP411的 OPAMP 结温。 我有多个这样的运算放大器、为什么我决定使用多通道 tmp422。 建议布局如下所示:

当为 TMP422提供3.3V 至 GND 并且未将其连接到 T_SENSE 和 V-(-2.5V)时、我能够读取内部温度。 但是、当使用+3V3和-2V5时、TMP422将不会响应。

我是否缺少任何东西?为什么尽管额定电源电压高达7V、但它在5.8V 下无法正常工作?

这是原理图、其中放置了10k 上拉电阻器。 手写部分是我施加负电压的位置。 通过移除50Rs 和0RS 使运算放大器的连接保持开路状态时、此功能不起作用。


此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!

    您在使用什么 OPAMP? 是否有理由使用-2.5V? 我不建议提供-2.5V 电压。  

    我们只能保证器件的性能、介于 V+= 2.7V 至5.5V 之间。

    您是否说明了以下内容?

     -当未连接 OPAMP 时,温度测量结果良好

     -连接到 OPAMP 时、无法读取温度

    此致、

    Meredith McKean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meredith:

    OPA564的负电源轨为-2、5。
    未连接到 OPAMP 时、内部温度正常(鉴于它由3.3V 和 GND 供电)
    在按照最初设计的原理图连接到 OPAMP 时、PVLD 位会设置为内部温度读数。 我检查了电源电压、并在通过 I2C 总线传输数据期间发现了低于2.45V 的一些很短的尖峰 其余电压约为3.3V。 但我不能想象这是为什么它设置的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!

    我不会在 TMP461中使用-2.5V。 请连接到 D-和 GND 引脚的 GND。

    此致、

    Meredith McKean