This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:AWR1843BOOST 上的 LDO 旁路-矛盾

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1451633/awr1843boost-ldo-bypass-on-the-awr1843boost---contradiction

器件型号:AWR1843BOOST
Thread 中讨论的其他器件: DCA1000EVM

工具与软件:

大家好、最近我已经开始使用 AWR1843BOOST 以及与 DCA1000EVM 和 mmWave Studio 配合使用。 其中、StaticConfig 选项卡中的"On"选项为"RF LDO Bypass"。  

AWR1843BOOST 指南 https://www.ti.com/lit/ug/spruim4b/spruim4b.pdf 第16和17页规定:"为了防止 损坏器件、请在"Static Configuration"中选择"RF LDO Bypass Enable"和"PA LDO I/P Disable"选项

然而、mmWave Studio GUI 指南: https://dr-download.ti.com/software-development/ide-configuration-compiler-or-debugger/MD-h04ItoajtS/02.01.01.00/mmwave_studio_user_guide.pdf 第24页中指出:"不应在 EVM 上启用 RF LDO 旁路选项。 如果启用了射频 LDO、EVM 可能会损坏。" 正如您看到的、本指南对任何毫米波芯片都没有区分、因此我假设它也指的是 AWR1843BOOST。

因此 我不确定 应该使用什么设置来避免损坏芯片 AWR1843BOOST?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于此选项、您可以按照 AWR1843BOOST 特定指南进行操作。 Studio GUI 指南是通用的、因此可能错过了这一点。  

    谢谢!

    Pradipta。