This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432BOOST-BSD:COM 错误

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432BOOST-BSD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1440023/awrl1432boost-bsd-error-with-com

器件型号:AWRL1432BOOST-BSD

工具与软件:

尊敬的专家:

我们最近购买了一个 AWRL1432BOOST-BSD EVM、但在连接到 USB_5V 时、此 EVM 无法正常找到 UART COM、如图所示。 我们测量到 晶体振荡器已被激活。

请帮助查看我们可以对 EVM 做什么。

此致!

Yitong。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否连接了5V 电源并对此进行了测试?  请检查一下。  我将在 设备管理器中检查为什么通过 USB 供电不显示 COM 端口。

    此致、

    Ali

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在之前的使用中、1432BSD EVM 仅需要一根 USB 电缆来提供5V 电源、因此没有插入其他电源线。
    此外、我刚才还尝试插入额外的5V 电源线、但串行端口仍然只能识别 COM。

    此致!

    Yitong。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该看到 UART 端口。  请查看您的 PC 中是否正确安装了 FTDI 驱动程序。

    请查看以下 USB 驱动程序:

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您在这方面需要进一步的帮助、请提供建议。

    此致、

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    我们已经更新了 FTDI 驱动程序,但我们仍然找不到  UART 端口。

    请帮助了解我们接下来可以做些什么。

    此致!

    Yitong。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yitong:  

    请尝试使用另一台 PC 查看是否遇到同样的问题。  

    谢谢!  

    Zorah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zorah、ć

    我们已经更换了另一台 PC、、但存在同样的问题。

    谢谢、

    Yitong。