This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:计算最大检测距离时 SNR (det)参数的阐述

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1451195/awr2944evm-clarification-on-snr-det-parameter-for-maximum-detectable-range-calculation

器件型号:AWR2944EVM
主题中讨论的其他器件:AWR2944

工具与软件:

警官、你好!  

我正在尝试使用 AWR2944根据信噪比(SNR)计算最大可检测距离值。 所需公式参考了德州仪器(TI)雷达器件文档中的线性调频脉冲参数编程、我分享了以下公式。

我对该公式的一个方面感到困惑。 我知道、或者可以获得除一个参数之外的所有参数的值: SNR (det) . 此参数被描述为算法检测物体所需的最小 SNR。

但是、在我的计算中、我一直在努力理解和定义该参数。

您能否说明一下此参数?

此致、

Mehmet Serhat Arslan
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serhat:

    我需要2天时间来与团队核实。 同时、可使用以下公式计算最大距离:

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samhitha:

    我已根据德州仪器(TI)文档配置了所有参数、我想分享计算结果。

    如果您能就我的方法是否正确提供反馈、我将不胜感激。 为简洁起见、我希望确保这些计算值适用于本应用。

    我发现此站点对于获取参数值非常有用。  : 德州仪器(TI)论坛- AWR2944 IC 的范围估算

    m²这些参数、当我为物体输入5k Ω 的 RCS 时、计算结果为215米。

    m²这些参数、当我为物体输入8k Ω 的 RCS 时、计算结果为 242米。

    这种方法是否正确? 我期待着你的答复。 感谢您的关注。  

    此致、  

    Mehmet Serhat Arslan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serhat:

    [报价 userid="556196" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1451195/awr2944evm-clarification-on-snr-det-parameter-for-maximum-detectable-range-calculation/5568571 #5568571"]

    m²这些参数、当我为物体输入5k Ω 的 RCS 时、计算结果为215米。

    m²这些参数、当我为物体输入8k Ω 的 RCS 时、计算结果为 242米。

    [报价]

    您是否考虑过信号损失?

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何解决系统中的信号损失问题? 如何将信号丢失的影响纳入我们的系统中? 我想知道我应该使用哪个参数。

    在搜索与信号损耗相关的参数时、我遇到了自由空间路径损耗(FSPL)、大气衰减和硬件损耗。

    但是、这些参数不适合精确建模。 我应该如何处理这些参数的影响?  我们能否粗略计算这些影响。

    此致、  

    Mehmet Serhat Arslan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serhat:

    我在内部已经检查过这个。 可在网络上搜索雷达方程文献。 这些问题已经解决、您可以参考以下 E2E:

    (+) AWR1243BOOST:如何按照应用手册 swra553 (传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛)的公式(2)所示计算 SNR

    (+) AWR1642BOOST:雷达方程式和 SNR 测量数据之间的差异-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛

    (+) IWR6843AOPEVM:雷达公式计算-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Samhitha