This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:将 IWR6843AOPEVM 修订版 G 与 DCA1000EVM 连接所需的帮助

Guru**** 1957125 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, DCA1000EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1450865/dca1000evm-assistance-required-for-interfacing-iwr6843aopevm-rev-g-with-dca1000evm

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843AOPEVM

工具与软件:

您好、TI 团队:

我正在尝试将 IWR6843AOPEVM 修订版 G 与 DCA1000EVM 连接以捕获原始数据。 我已经安装了所有必要的依赖项和驱动程序、并设置了静态 IP。 但是、当我加载 BSS FW 和 MSS FW 时、固件版本不会显示在屏幕顶部。

此外、当我连接到 SPI 并点击"RF Power Up"时、会遇到以下错误([RadarApi]:error:read register failed with error -2)。 您能否为此问题建议可能的解决方案?

此外、您能否提供有关将 IWR6843AOPEVM 与 DCA1000EVM 连接的详细文档? 我找到的大多数文档都是针对不同模块的。 作为参考、我使用的是最新版本的 mmWave Studio。  

谢谢、此致  

Dileep Sharma

x 出现错误。请重试或与管理员联系。