This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP411-Q1:D+/D-引脚在不使用时可保持悬空。

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP411-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1453862/tmp411-q1-can-d-d--pins-be-left-floating-if-not-used

器件型号:TMP411-Q1

工具与软件:

您好、TI 工程师。

对于 TMP411-Q1、我们现在不使用远程温度传感器。 如果我们不使用这两个引脚、D+和 D-可以保持悬空吗?

谢谢

Gavin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin、

    如果未将远程传感器与 TMP411-Q1配合使用、必须将 D+和 D-输入连接在一起、以防止出现无意义的故障警告。

    此致、  

    Meredith McKean