This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOPEVM:CCS -构建运动和存在检测演示时出错- makefile_ccs_bootimage_gen:65:目标的配方##39;all##39;失败

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1453490/iwrl6432aopevm-ccs---error-building-motion-and-presence-detection-demo---makefile_ccs_bootimage_gen-65-recipe-for-target-all-failed

器件型号:IWRL6432AOPEVM

工具与软件:

您好!

工具:

  • 编译工具: ccs
  • SDK:mmwave_L_sdk_05_05_02_00
  • demo : motion_and_presence_detection_demo_xwrL64xx-aop_m4fss0-0_freertos_ti-arm-clang
  • Makefile 错误: makefile_ccs_bootimage_gen:65:目标"全部"的配方失败
  • 导致错误的行: $(CRC_MULTI_CORE_IMAGE_GEN)$(AUTH_BOOTIMAGE_BIN_NAME)$(BOOTIMAGE_BIN_TEMP)>>$(AUTH_BOOTIMAGE_TEMP_OUT_FILE)

当路径太长时、当前二进制生成过程或 post_BUILD 步骤似乎会导致问题。

我刚刚使用"start with an example" CCS 功能开始了 IWRL6432AOPEVM 的运动和演示。 我无法构建。 罪魁祸首似乎是 TI 文件夹的路径长度、如果给定应用程序名称、可能很快会过长

"motion_and_presence_detection_demo_xwrL64xx-aop_m4fss0-0_freertos_ti-arm-clang"。

这是一个很好的例子。

该错误似乎发生在生成文件时、在调试文件夹中、会调用 auth 二进制文件

C:\a_lenghty_path\that_gets_even_long_now\and_stops_this_ench\motion_and_presence_detection_demo_xwrL64xx-aop_m4fss0-0_freertos_ti-arm-clang\Debug\motion_and_presence_detection_demo_aop.Debug.appimage_op

而不是  

C:\a_lenghty_path\that_gets_even_long_now\and_stops_this_ench\motion_and_presence_detection_demo_xwrL64xx-aop_m4fss0-0_freertos_ti-arm-clang\Debug\motion_and_presence_detection_demo_AOP.Debug.appimage

伪影:

并且在父目录中创建一个随机文件、其名称因路径长度而异。

ebug.appimage_op

 

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在查看您的查询。 请允许我们在几天内回复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您指出此问题。 我将在未来的版本中报告要解决此问题。 目前、您能否确认您已能够在缩短 SDK 安装路径后成功构建演示?

    此致、

    Josh