This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:通过 AWR1843AOP 添加以太网支持

Guru**** 2575695 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1446029/awr1843aop-adding-ethernet-support-with-awr1843aop

器件型号:AWR1843AOP
主题中讨论的其他器件: AWR1843

工具与软件:

您好、AWR1843AOP Champ!

我想知道是否可以实现基于 AWR1843的以太网通信。

如果可能、我还想了解一下应该添加 IC 的粗略接口配置。

我还可以建议您看一看 DCA1000 EVK 并尝试获取1843 LVDS 转以太网电路吗?  

谢谢。

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    是使用以太网接口进行数据收集设置的最终用例、或者您也需要在最终产品设计中使用它。

    此致、

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ajay

    最终生产设计需要该传感器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    DCA1000不用于生产 、而仅用于数据收集和开发。

    AWR1843不支持以太网接口。

    可以选择使用 SPI 转以太网收发器 PHY 以及使用 AWR1843的 SPI 接口。 但速度会受到限制。

    此致、

    Ajay