This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:当 NUM_SUBFRAMES = 1时、MRRBeamsteering DEMO 会进入 ASSERT

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1450338/awr1843boost-mrrbeamsteering-demo-enters-assert-when-num_subframes-1

器件型号:AWR1843BOOST

工具与软件:

您好!

我只想为1个子帧构建 demo 项目、因此我打开以下定义宏之一:

/**! @brief The USRR only mode of operation. */
//#define SUBFRAME_CONF_USRR                   /* One subframe USRR20. */
/**! @brief The MRR only mode of operation. */
 #define SUBFRAME_CONF_MRR                   /* One subframe MRR80. */

则 NUM_SUBFRAMES 常量自定义为1 SUBFRAME_CONF_MRR_USRR 未定义:

#ifdef SUBFRAME_CONF_MRR_USRR
#define NUM_SUBFRAMES (2U) /* one for MRR80, one for USRR20 */
#else
#define NUM_SUBFRAMES (1U) /* one for MRR80, one for USRR20 */
#endif

然后代码进入置位输入 MRR_DSS_initTask ->  MmwDemo_dataPathConfig_1D_FFT_HWA_Common ->  MmwDemo_config1D_EDMA_SF1

这对我来说似乎很合乎逻辑,因为大小 dataPathObj[NUM_SUBFRAME] 是的成员  MRR_DSS_MCB 正弦值  num_subframe

不过、  MmwDemo_dataPathConfig_1D_FFT_HWA_Common 尝试实现的目标 dataPathObj[1] 无论什么  num_subframe

是否针对 仅包含1个子帧的配置验证了本演示?

感谢您的任何帮助...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们需要重新调试代码。 我们下周能与您联系

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、

    很抱歉耽误你的时间

    您是对的、该代码目前仅支持2个子帧。

    未通过1个子帧验证

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复 Cesar、
    您是否计划验证演示是否适用于不同的可能配置?